-
问答:如何优化您的气体分配系统 | 世伟洛克
问答:如何通过高效的气体分配来降低成本、提高安全性 气体分配系统对于提高化工厂、研究设施、实验室和其他工业场所的运营效率至关重要。然而,如果您运营这些设施,那么气体分配和输送可能并非是您的首要业务。您可能会将时间和资源投入到其他更重要的事项上。 不过,无论您是自行设计系统还是在气体供应商的帮助下组装系统,都可以通过优化气体输送系统来提高现场安全性并降低总运营成本。实际上,正如 世伟洛克现场工程主管 Jon Kestner 所言,许多 气体分配系统 在并未综合考虑到可能严重影响利润的众多低效率的情况下运行。 如何以及在何处进行改进?我们与 Jon 一起坐下来,讨论了工厂在气体分配系统方面面...
-
氢气接头的剖面图
适合氢燃料电池技术接头应具备的四大品质 世伟洛克新产品开发首席工程师 Chuck Hayes 在开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车和基础设施方面,氢气本身的物理化学性质是非常严峻的挑战之一。 氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来容纳氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气离开储罐并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。 这些情况突显了在连接高压氢燃料系统关键部件的接头中保持出色性能的重要性。应用于氢燃料电池技术的接头必须展示出一些关键特性,以确保长期...
-
化学品制造中的分析仪表
INEOS 如何实现分析仪表精度 先进的特种聚合物对我们的现代化世界越来越重要。只需询问 INEOS 中的任何人。INEOS 是一家为燃料和润滑油、食品包装、建筑、纺织品等市场提供解决方案的全球石化制造商。 对于INEOS风险很高,但是凭借生产准确,可靠,安全的高质量产品,他们有能力实现他们的目标INEOS在该公司位于德克萨斯州 La Porte 的制造工厂,为确保生产的产品符合聚合物溶液开发所需的符合的高精度标准,建设先进的在线分析系统。为确保这些系统按预期工作,INEO 多年来与世伟洛克东南德克萨斯公司的团队密切合作。 INEOS 分析专家 Claude Stephens 说:“作为...
-
取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题
常见问题:取样钢瓶维护须知 世伟洛克埃德蒙顿定制解决方案经理 Tristian McCallion 在任何工业环境中, 取样 都属于常规操作的一部分,因此让您的 取样钢瓶 保持安全工作状态是必要的。损坏或失效的钢瓶可能会给工作人员带来安全问题,并可能影响到取样的准确性和完整性。这使得任何以取样为中心的操作,必须定期、主动地维护取样钢瓶。 如果您曾经想要知道,钢瓶瓶体上的一个小凹痕是否需要担心,或者不太了解如何识别快速连接件是否损坏,那么您不是唯一困扰的人。我们已经汇总了有关取样系统钢瓶维护的一些常见问题和解答。以下是部分解答: Q: 我是否真地需要取样钢瓶维护计划? A: 取样钢瓶是...
-
世伟洛克2021年热门博客文章
您迫切想要知道的问题解答:2021 年度回顾 从半导体工厂到海上油气平台再到研究实验室,我们的客户在各种高风险的环境中开展业务。但有时,这些不同的行业面临着共同的挑战。 这些共同的挑战都反映在我们 2021 年阅读量较高的博文中。您向我们的专家了解更多关于腐蚀控制、接头选择、分析仪器的挑战等信息。以下是今年您迫切想要知道的问题解答: “我该如何阻止腐蚀造成的运行停机?” 工艺驱动型行业通常要面对一系列的化学成分和环境条件,这意味着如果不采取适当的措施,腐蚀及其引起的问题会威胁到运行效率。 腐蚀是导致海上与近海石油和天然气应用利润损失的主要原因,所以我们的读者对如何识别和防止常见的腐蚀...
-
小孔径卡套管接头的规格更新
新版 IOGP 小孔径卡套管和接头规范如何加强油气生产者的安全性 安全性是全世界众多油气生产者的首要优先目标—,因此当该行业向着更安全的流体系统运营迈出一大步时,每个人都应予以注意。 2021 年 3 月,国际油气生产者协会 (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) 发布了新版本的《 S-716 “小孔径卡套管和接头规范” 》,该规范为用于 石油和天然气 行业应用中的 小孔径卡套管 、 卡套管接头 、管道系统和系统元件定义了一套标准化要求。这些要求着重于这些流体系统元件的设计、材料选择、安装、测试、检查和标记。 这...
-
气体分配简介
气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理人员的重要议题。...
-
控制成本的液体取样器方法
在液体取样中控制成本并减少失误 取样在精确、可盈利的工业工艺中起着至关重要的作用。实践可以帮助验证工艺条件,确保最终产品符合规范,并提供必要的信息来评估环境排放。然而,取样—也称为定点取样、实验室取样、现场取样或闭环取样—可能会很复杂,并且在正确执行方面具有挑战性。即使是微小的失误也会对样品的代表性和产量产生负面影响,从而提高运营成本。 重要的是,操作人员和技术人员个人要具备正确的技能 以正确执行 取样。有几种操作策略可有助于促进每个位置的取样的一致性、准确性和成本效益。请继续阅读以了解优化工厂内液体取样的三种关键方法。 了解有关世伟洛克取样解决方案的更多信息 只要合适即可使用样品瓶。...
-
碳回收公司的库存与创新
寄销库存帮助碳回收技术公司每年节省成千上万的成本 碳回收公司 LanzaTech 位于 Georgia 州的Freedom Pines 工厂成功地帮助客户完成其重要任务-将碳排放转化为可用燃料和化学品。 “我们的工艺可以帮助客户减少其温室气体排放,将废物和污染流转化为可销售的产品,”LanzaTech 现场工程师 Curt Studebaker 说。“在这些工厂中,进入 LanzaTech 工艺的原料如不能转化,则会被烧毁或用于其他污染流中,而这些气体最终会被燃烧并转化为二氧化碳。”在LanzaTech的帮助下,客户可以将这些污染流转化为有用和有价值的产品。 LanzaTech 如何传...
-
线上培训的五大益处
利用线上培训的五个理由 尽管新冠疫情带来了很多挑战,但全球发展并未停滞。一家在澳大利亚燃气行业领先的燃气供应商,专注于安全和可持续地开发天然气资源,为全国的工业和家庭提供能源。 当新颁布的防疫规定禁止人们外出时,该燃气公司也不允许外来访客进入其液化天然气 (LNG) 设施,我们需要想出一个新方案来继续 培训 。面对这些挑战,该燃气公司与 Swagelok Western Australia 和 Swagelok Eastern Australia 合作,迅速制定了一个完全在线上开展的培训计划,确保客户员工掌握正确的技能,安全地开展工作。 即便疫情肆虐, LNG 设施的生产运营仍要继续,所...