text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 轨道焊接

    轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程 主题 本培训课程旨在帮助您: ...

  • 高级弯管

    高级弯管培训 弯管通常被描述为一门艺术而不是一门科学。虽然做得好的弯管会给人带来美感,但真正的技巧在于操作者的信心和知识。通过适当的培训、周密的计划、积极的态度和实践,几乎任何人都可以掌握弯管技术。 关于课程 该培训计划旨在使学员具备处理复杂管道安装的技能,重点是: 复杂的干涉 平面变化 避开障碍物 困难的角度 平行管线 偏移和滚动偏移 课程时长 为期一天的高度实用的课程使用 1/4”、3/8” 和 1/2” 手动弯管机,并遵循测量弯曲方法进行弯管。另可提供额外的半天内容,指导世伟洛克台式弯管机的正确操作和使用。 目标受众 寻求获得弯管理论和实践方面宝贵知识和经验...

  • 泄漏检测案例研究

    世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...

  • 分析仪技术员培训

    分析仪技术人员取样系统配置和维护培训 世伟洛克 ® 分析仪技术人员培训是一项实践培训,旨在为分析仪技术人员、实验室技术人员、任何构建、操作或维护取样系统的人员以及取样新手创造丰富的学习体验。 如果这些职责是您工作的一部分,您就会知道优质样品对于实现准确分析有多重要。不准确的取样通常是由于取样系统而不是分析仪的问题造成的。通过我们的实践培训,我们帮助您找到问题的根本原因并解决它们。 关于课程 在这个为期两天的课程中,您可以通过完成现有取样系统的实际评估,并应用在课程中获得的知识对系统进行逆向工程,来学习诊断和消除常见取样系统性能问题。学员将获得工程原理、公式和计算以及工艺过程的知识,来确定...

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS)

    工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 - 上午 12:00(美国东部标准时间) 2022 年 10 月 21 日 注册参加 PASS 培训   ---> 了解 SPA Vympel 如何从世伟洛克 PASS 培训、现场...

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统

    工艺分析仪取样系统子系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统培训课程将指导您如何磨练自己的取样系统设计技能。提高对工艺分析仪取样系统的各复杂子系统作用的理解,然后学习如何设计它们并将其构建为完整的、经优化的取样系统。 注册通过子系统培训 -----> 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和顾问 Tony Waters 撰写的技术参考书。 本课程对子系统部件进行了深入探讨,这建立在世伟洛克’ 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 的基础上,但是,PASS 培训课程并不是前提条件。 主题 在本课程中,您将学习: 如何设计所有取样系统...

  • 取样系统问题解决与维护 (SSM)

    取样系统问题解决与维护培训 世伟洛克 ®  取样系统问题解决与维护 (SSM) 培训课程将指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见和复杂的取样系统设计问题。参与者将学习如何有把握地排除取样系统的故障。 目前没有安排课程,但可以通过您当地授权的方式安排培训 世伟洛克销售和服务中心 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和...

  • 在线研讨会

    通过世伟洛克在线研讨会增进您的流体系统知识 通过参加或观看世伟洛克在线研讨会,使您掌握前沿的流体系统设计、操作和维护技能。从如何选择流体系统元件到在建立可靠的系统时如何考虑特定行业和应用的需求,我们的专家定期提供不同主题的内容,帮助世界各地的工业人员更好地进行理解。无论您的经验和水平如何,世伟洛克在线研讨会都可以满足您的需求。 参加即将举行的在线研讨会 注册参加即将举行的在线研讨会,了解行业专家的意见,获取互动问答机会。 日期 时间 标题 注册 2024 年 9 月 12 日 上午 11:00 –美国东部时间中午 氢流体系统:为什么设计与石油和天然气不同? (以英...

  • 培训计划条款和条件

    培训计划条款和条件 条款和条件: 条款。 此处所列条款(以下简称“条款”)适用于[授权经销商](以下统称为“经销商”)向培训服务的用户或接受者(单独和统称为“用户”)提供的培训服务(以下简称“培训服务”)。除非经销商以书面形式明确同意,否则用户对不同于这些条款的其他条款或附加条款的任何回应或确认,均不予接受。如果经销商未能反对用户在任何通信中包含的条款,则不视为经销商放弃此处所包含的条款。 保证。 (a) 培训服务应以专业而熟练的方式进行。用户的补救措施仅限于退还为此类培训服务所支付的费用。 (b) 双方明确同意,本保证代替任何和所有其他明示或暗示的保证和责任,包括但不限于任何...

  • 全球工程建设

    在全球范围内建设。充满信心地建设。与世伟洛克合作建设。 管理任何大型设施建设项目都注定是一项艰巨的任务,而且当业主、EPC 和承包商分布于多个大洲时,则情况变得更为复杂。通盘协调对于成功至关重要,这意味着您需要具有全球影响力、广泛能力和应用专业知识的供应商和合作者跟上项目进度。 只有世伟洛克才能提供全面的优质流体系统产品和服务、项目管理支持以及全球资源一揽子方案,从而为涉及工业流体系统的国际建设项目提供整体性的支持。无论您的项目多么复杂,世伟洛克都能够为您提供帮助。 世伟洛克 ® 全球工程建设服务 作为流体系统元件、组件和相关服务的全球领先供应商,世伟洛克拥有一支由全球建设项目管理专...

请稍候几分钟,不要关闭此页面