text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Ask Swagelok 视频

    有关于流体系统的问题? 世伟洛克问答系列 。 寻找工业流体处理问题的答案并不总是那么容易。因此,我们制作了 世伟洛克问答— 系列“技术技巧”式视频短片,向我们的科学家、工程师和其他主题专家提出您的问题。 您在寻找有关材料科学、产品设计或系统运行方面的见解吗?想了解石油、天然气、化工、清洁能源或半导体行业的市场趋势如何影响流体系统相关决策吗?观看下面的视频并将您对后续系列的疑问提交至   Ask@swagelok.com 。 (+) 软管 了解软管的选择、安装、维护及其他相关注意事项,以确保流体系统性能可靠。 ▶ 在半导体厂辅助设备区(Sub-Fab),应如何妥善布置软管? ...

  • 氢气和 CNG 设计师可以从哪里寻求帮助?

    Chuck Hayes 详细介绍了氢气和压缩天然气流体系统设计师可以从哪里获得认证方面的帮助 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes。 Chuck,我们一直在讨论包括氢气和压缩天然气的清洁能源认证和标准,以及这一过程中涉及到的所有问题。那么,Chuck,系统设计人员可以去哪里了解更多有关氢气和压缩天然气的认证和标准信息呢? CHUCK HAYES: 没错。答案相当简单。这与我们今天讨论的标题相同。没错,就是 Ask Swagelok 。 正是 ...

  • 氢气和 CNG 产品有哪些不同的压力等级?

    Chuck Hayes 解释了氢气和 CNG 压力等级的差异。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes。 Chuck,我们一直在讨论清洁能源标准和认证,一切都围绕着这个话题展开。Chuck,请帮助我们理解氢气和压缩天然气的压力等级。 CHUCK HAYES: 好的。这是一个很好的话题,很多人对此都很困惑。那么我们就开始吧,我们会让问题变得非常简单。 CNG 的压力等级为 248 bar。这很简单明了,没有真正的变化,而且已经存在了很长时间。 ...

  • 为什么氢气系统需要与石油和天然气系统有不同的组件?

    了解为什么氢气流体系统需要与石油和天然气系统不同的组件。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同? CHUCK HAYES: Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢? 如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球...

  • 为什么氢气系统的设计与石油和天然气系统的设计不同?

    了解为什么氢气流体系统的设计与石油和天然气系统不同。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同? CHUCK HAYES: Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢? 如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球的大...

  • 确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计?

    了解确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天再次请到 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们一直在讨论的是氢气应用流体系统与油气应用流体系统之间的设计差异。今天,Chuck,让我们来谈谈如何确定管路尺寸的问题。管路尺寸选择如何影响氢气流体系统的成本和设计? CHUCK HAYES: 好的。让我们快速谈谈如何确定管路尺寸,以及作为工程师,我们是如何计算管路尺寸的。 我们通过使用计算器、在线计算器等工具来计算管路尺寸,以控制流速和...

  • 如何填充取样钢瓶?

    了解如何填充取样钢瓶以及用户应该了解该过程的哪些信息。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 您好,我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。我在索伦技术中心与我们流体取样专家之一的 Matt Dixon 一道,讨论的是液体取样注入金属气瓶。 Matt,取样气瓶究竟是如何充装的,您希望人们了解哪些内容? MATT DIXON: 通常情况下,当您往取样气瓶里充填样品时,您需要垂直方向充填液体,然后将供应压力连接到底部,这样气瓶就会从下往上充填。 现在,人们没有意识到的是,您通常还要面对回流压力。因此,通常情况下,至少在初始阶段,也是从上往下充填。液体会从底...

  • 什么是预留容积管以及预留容积管为何重要?

    Matt Dixon 解释了什么是预留容积管以及它们在液体取样中的重要性。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天我在索伦技术中心与我们的流体取样专家之一 Matt Dixon 一道,要讨论的是如何将液体样品专门收集到金属气瓶中。 那么,Matt,当我们看到金属气瓶时,您能给我讲一讲有关它的知识吗?什么是预留容积管,它们的作用是什么? MATT DIXON: 当然可以。预留容积管的作用是在气瓶内保留一定量的气体,称为蒸发空间。在对取样气瓶内的液体进行取样时,这一点非常重要。 这是因为液体受热膨胀的体...

  • 取样程序如何影响采集的样品?

    Matt Dixon 讨论了所使用的取样程序如何影响所采集的样品。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天和我一起来到索伦技术中心的是 Matt Dixon,他是我们的一位流体取样专家。我们要讨论的是液体取样,以及如何在气瓶中有效进行取样。 那么,Matt,当我们谈到在气瓶中取样时,取样程序实际上对样品本身有什么影响? MATT DIXON: 是的,绝对有影响。取样程序肯定会影响蒸发空间的大小。 最大的因素是样品供应压力,但取样流程会加剧供应压力的影响。 举例来说,糟糕的情况是,如果我们关闭样品回...

  • 什么是回流压力,什么因素影响它,为什么它很重要?

    了解回流压力及其在液体取样中的重要性。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天我在索伦技术中心与我们的流体取样专家之一 Matt Dixon 一道,讨论的是液体取样,特别是注入气瓶的取样。 那么,Matt,当我们谈到气瓶取样时,什么是回流压力,什么会影响回流压力,以及回流压力对样品有什么影响? MATT DIXON: 除了来自工艺的回流压力外,取样气瓶的下游可能还安装了一些元件,如单向阀或背压调压阀,为气瓶增加额外的背压。 从本质上讲,它是回流压力本身的附加值。因此,效果就是气瓶顶部的回流压力会更高...

请稍候几分钟,不要关闭此页面