text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 探索 世伟洛克博客

    探索世伟洛克流体系统博客 世伟洛克部件的品质讲述了我们故事的一部分。另一方面?我们通过在各个行业和应用中分享我们深入而多样化的知识,帮助客户取得成功。 通过选择下面的类别浏览我们的博客内容。 分析仪器 石油化工 流体系统评估与服务 全球项目 石油与天然气 产品和组件 安全 取样系统 半导体 培训 成功案例 清洁能源 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首

  • 发表的贸易媒体文章

    发表的文章 世伟洛克专家与领先的行业贸易出版物合作,编写旨在为您提供流体系统资源和知识的文章。请浏览我们的以下文章,并务必查看我们的博客 Swagelok Reference Point ,并 在 LinkedIn 上关注我们以获取相似内容。

  • 应对 FPSO 建造的复杂性

    应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 在石油和天然气行业,采用创新的商业战略和节约成本的措施,来驾驭不可预测的市场变得越来越重要。因此,对于世界各地油田而言,浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 已成为一种有效且经济的高效率投资方法。 在提供与固定式石油和天然气平台相同功能的同时,FPSO 的独特之处在于,其能够随着机遇和经济逆风的转向而重新安置。未来几年 FPSO 的部署量将持续增加— Fortune Business Insights 预计到 2027 年 FPSO 市场将增长 14% 以上。 为顺利建造全新的 FP...

  • 优化轮胎硫化机应用的软管选型

    通过有策略的软管选型提高轮胎硫化机的性能 世伟洛克阿拉巴马州大客户经理 Jason Duncan 和世伟洛克软管产品高级产品经理 Doug Nordstrom 对于所有的轮胎制造商来说,在整个生产过程中保持一致且可重复实现的设备性能是必须的。尽管在整个生产过程中需要考虑很多重要的事情,但生产出可靠、合格的产品通常依赖于一种重要机械设备:轮胎硫化机。 在一般轮胎工厂中,通常是在生产工艺结束时进行硫化。施加较高的温度和压力,通过将各种组件(胎体帘布层、钢带、胎圈芯)熔融在一起并在轮胎上模塑牵引花纹和标记,从而将生胶轮胎转变为成品。一家轮胎厂可能会同时运行数百台硫化机。 如果一台或多台硫化机...

  • 发现公用气体系统中节省成本的机会

    石化生产商发现公用气体系统中可节省大量成本 世伟洛克德克萨斯中海岸现场服务冠军 Mark Tipton 一家全球数一数二的石化生产商在完成一项重大收购之后,想要在德克萨斯州的一家大型工厂中寻找降低生产成本的机会。随着公用事业成本的增加,每个单位消耗的公用气体量是确定要审查的领域之一。 大多数压缩的工厂空气和所有氮气都按照基于最小/最大数量模型的协议,使用“付费计量”方式从邻近的工厂购买。如果使用量超过了上限,将提高费率。遗憾的是,这种情况经常发生。 由于公用事业成本不断攀升,公司聘请了世伟洛克德克萨斯中海岸公司评估其公用气体系统 - 过去几十年一直没有检查过该系统。世伟洛克团队将审核六...

  • 轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目

    轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目 2020 年 6 月 30 日 大型石化厂建设项目往往需要协调数十家全球供应商,并且通常需要经过数年的精心规划、设计和开发。一旦投入运营,这些大型项目就面临着高昂的风险,因为所需的巨额投资意味着业主在项目启动后尤其会投资于安全、可靠且可盈利的运营。 最近在亚太地区竣工的耗资 270 亿美元的大型石化项目便是一例。该项目占地 22,000 英亩,预计每天可生产 300,000 桶原油,各种石化产品的预计年产量为 770 万吨,此大型石化工厂将作为帮助满足该地区未来几年不断增长的能源需求的主要供应商。 对于此项目以及类似的项目,流体系统管理至...

  • 如何脱碳和减少逸散性排放

    探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...

  • 安全、高效、精确的氨取样

    如何实现更安全、更精确、更高效的氨取样 化工厂和精炼厂通常将无水氨用于化肥、塑料、纺织品、石油等产品的生产。在这些应用中,氨的含水量通常必须在 0.2% 至 0.5% 之间,以防止潜在的严重腐蚀和产品质量问题。必须进行定期检测,以确保适当的含水量。 任何执行过 氨取样 任务的专业人员都知道这个流程通常需要做什么。首先,您必须穿戴必要的个人防护设备 (PPE),包括护目镜、手套、呼吸器和防化服,以防止接触氨蒸汽。接下来是取样流程本身,这是一项谨慎而严格的程序,稍有不慎就会导致结果不精确。最后,整个流程可能需要数小时。 但是,更有效的氨取样方法是可行的。在本文中,我们将探讨为什么氨取样的繁琐...

  • 现场工程服务聚焦:与 Andrew Wright 的互动问答

    现场工程服务聚焦:与世伟洛克安大略中部地区的 Andrew Wright 的互动问答 2020 年 6 月 2 日 Andrew Wright 以冶金工程师的身份行走于世界各地,然后返回加拿大并加入了我们团队。现在,他在石油和天然气行业的丰富经验正在帮助世伟洛克安大略中部地区交付有助于设施高效运营的定制解决方案。 世伟洛克博客 (SRP): 感谢你的加入,Andrew。帮助客户是您职责的核心所在。您能否介绍一些您帮助他们克服的挑战? Andrew: 作为一名区域现场工程师,我的工作重点是解决复杂的流体系统问题。我最常遇到的问题是组件无法正常运行。还有就是流量过低。经过进一步分析,根本原...

  • 世伟洛克分析取样系统问答

    与现场工程区域经理 Mike Frost 进行的分析取样互动问答 在包括油气开采、化学和石化加工、发电等在内的诸多行业中,分析取样都是一项关键工艺。世伟洛克亚太区现场工程地区区域经理 Mike Frost 在本问答环节中探讨了与分析取样相关的一些常见挑战。 世伟洛克博客 (SRP): 欢迎您的到来,Mike!您能否简单介绍一下您的个人情况以及您在世伟洛克的工作职责? Mike Frost: 当然可以。作为一名现场工程区域经理,我为在该地区提供服务的 34 位世伟洛克现场工程师提供指导意见并发挥领导作用。我还负责审核由我们的现场工程师撰写的工程报告,以评估客户的分析与取样系统的性能、安全性...

请稍候几分钟,不要关闭此页面