text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 世伟洛克优势

    了解更多详情: 产品品质 供货保障 全球化与本地化支持 专业技术   世伟洛克优势 在流体系统应用中,不允许存在任何不确定因素。 每一处连接都影响系统的安全性、可靠性与使用性能。 世伟洛克核心优势整合了客户所需的 产品品质 、 供货保障 、 专业技术 以及 全球化布局辅以本地化支持 ,保障客户安心开展生产运营。 发掘专属优势 四大支柱,护航客户成功 世伟洛克优势依托四大核心支柱落地。各支柱各司其职。四大支柱相辅相成,持续为客户创造长期价值。我们致力提供: 产品品质 自 1947 年成立以来,世伟洛克以过硬的产品品质降低风险、提升安...

  • 卓越的产品品质:世伟洛克优势

    了解更多详情: 世伟洛克优势 供货保障 全球化与本地化支持 专业技术   品质融入我们的每一项工作中 从产品设计、制造、组装、测试到支持,品质管控贯穿于全公司各个环节。品质是我们企业文化的组成部分,也是企业立身之本。 客户选择信赖世伟洛克,得益于: 严苛工况下稳定可靠的产品性能 降低人员、设备和环境的安全隐患 跨系统、跨厂区、跨区域的产品性能一致性 公司员工每年完成超 6000 小时的品质培训。 我们持续投入配套体系、技术与人才,实现规模化稳定性能交付,保障全球每日运行的数千万件组件和接头性能一致。 这份坚守能够...

  • 可靠的产品供货保障:世伟洛克优势

    了解更多详情: 世伟洛克优势 产品品质 全球化与本地化支持 专业技术 值得信赖的供货保障 可靠的供货保障源于长期投入、供应链管理与全球协同。作为一家私营企业,世伟洛克秉持长远眼光进行投资,助力减少供应链中断,强化供应连续性。 这些投资提升了产能,也增强了我们为客户交付所需产品的能力,保障客户安全、稳定地持续运营。 过去三年,设备与设施的资本投资翻番 内置风险缓解策略的稳健供应链 全球协同结合本地支持,确保关键产品贴近客户 所有这些努力,让我们能够实现 99% 的产品在三周内发货。   世伟洛克全球网络库存达 12 亿美元,...

  • 全球规模,本地支持:世伟洛克优势

    了解更多详情: 世伟洛克优势 产品品质 供货保障 专业技术 为您打造的全球支持网络 世伟洛克网络连接全球制造、工程及销售与服务中心,无论您在哪里开展业务,都能获得始终如一的支持。 这种全球协同有助于跨区域统一产品、专业技术与支持服务,在您的业务发展壮大过程中,始终交付稳定一致的性能和始终如一的客户体验。 全球三大区域拥有 20 余家制造工厂 每年生产数千万件接头 约 200 家授权销售与服务中心,服务 70 个国家的 10 万余家企业 发掘专属优势 依托全球规模的本地支持 本地销售与服务中心 提供的不止是产品获取渠道。其依托应用知识...

  • 专业技术与支持:世伟洛克优势

    了解更多详情: 世伟洛克优势 产品品质 供货保障 全球化与本地化支持 专业技术,精准赋能关键场景 世伟洛克的专业技术积淀源自数十年跨行业流体系统的设计、生产与技术支持经验。 我们与您的团队并肩协作,深入了解您的工况、限制因素与目标,再运用切实可行的实战经验,助力提升系统可靠性、一致性与性能。对您而言,这意味着更少的未知风险,以及对所做决策的更多信心。 全球约 450 名现场工程师,每日为客户解决流体系统难题。 发掘专属优势 我们的专家组成一个互联互通的全球网络,跨应用场景、跨行业、跨地区共享知识,为全球各地的客户提供支持。了解世伟洛克流体系...

  • 世伟洛克 FPSO 解决方案

    返回油气与化工板块 了解有关以下内容的更多信息: 油气上游 海上钻井平台 海底作业 依托世伟洛克 FPSO 流体系统技术实力,尽可能提升系统正常运行时间 在深水及偏远钻井区域,浮式生产储卸油装置 (FPSO) 作为固定式平台的高性价比、高效替代方案,应用愈发广泛,在超深水钻井领域尤为如此。 世伟洛克凭借数十年油气行业技术积淀,深谙运营商在 FPSO 流体系统组件的建造、维护与改造过程中关注的各类核心问题。无论您面临紧迫的调试工期,需要产品准时交付与持续供货,还是期望打造安全可靠、符合环保要求且能长效稳定运行的系统,世伟洛克均可助力您充分发挥 FPS...

  • 不锈钢中的点蚀与缝隙腐蚀

    如何识别和预防点蚀和缝隙腐蚀 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 腐蚀 — 因与环境产生化学作用而导致的工程材料劣化是一个代价高昂的问题。全球腐蚀成本估计约为每年 2.5 万亿美元。 1  根据美国国家腐蚀工程师协会 (NACE) 的研究,特别是在海上和近海应用中,管道系统中未受控制的不锈钢腐蚀是造成利润损失的主要原因,每年造成的损失高达 13.73 亿美元。据 NACE  称,这些数字可归因于“5.89 亿美元的地面管道和设施成本;每年 4.63 亿美元的井下管路费用;以及另外 3.2 亿美元与腐蚀有关的资本支出”。 2 好消息是,常见类型的腐蚀可以通过一些相对简单的措施来减轻...

  • 负责任的商业实践

    关于我们 >   负责任的商业实践 道德标准 负责任的商业实践 我们的文化深深植根于核心价值观。我们的成功建立在交付高品质流体系统产品的基础上,这些产品持续引领并提升行业可靠性和性能标准。 客户体验 通过将我们独特的流体系统专业知识直接带给客户,我们已将自身定位为可信赖的合作伙伴,提供定制化解决方案以实现系统卓越性能,并增强运营的安全性与效率。   产品质量与安全 我们高度重视产品质量与安全,确保产品符合标准。客户依赖世伟洛克的产品与解决方案,以帮助控制直接排放、保障运营安全、满足法规要求并实现自身可持续发展目标。 SSC 质量培训 世伟洛克提供全面的培训...

  • 耐腐蚀材料

    耐腐蚀材料、相容性与检测指南 一个海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械连接。因此在选择材料时,选用耐腐蚀材料至关重要。 指定应对腐蚀的材料时,需要从多方面考虑。许多考虑因素甚至超出了材料本身。尽管材料初始质量与制造工艺对流体系统组件的使用寿命至关重要,但在将耐腐蚀材料应用于流体系统时,选择具备材料科学专业知识、并能为您的选材决策提供支持的供应商,同样具有重要意义。   腐蚀产生的原因是什么? 当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更...

  • 世伟洛克产品中的 PFAS 解读

    世伟洛克产品中关于 PFAS 的专业见解:理性选材,明智决策 作者:世伟洛克首席材料工程师 Marcy McQuary PFAS 参考指南 如果您一直关注工业材料或环保法规相关新闻,想必已愈发频繁地听到“PFAS”这一术语。但 PFAS 究竟是什么?为何它会引发如此广泛的关注?作为世伟洛克的首席材料工程师,我将为您揭开 PFAS 的神秘面纱,阐释其在我们产品中的作用,并指导您为自身应用场景做出明智的选材决策。 什么是 PFAS?其为何至关重要? PFAS 是“全氟和多氟烷基物质”的英文缩写。这是一个包含数千种含氟元素物质的庞大家族。氟元素的独特特性(即原子半径小、电负性极...

请稍候几分钟,不要关闭此页面