text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 世伟洛克2021年热门博客文章

    您迫切想要知道的问题解答:2021 年度回顾 从半导体工厂到海上油气平台再到研究实验室,我们的客户在各种高风险的环境中开展业务。但有时,这些不同的行业面临着共同的挑战。 这些共同的挑战都反映在我们 2021 年阅读量较高的博文中。您向我们的专家了解更多关于腐蚀控制、接头选择、分析仪器的挑战等信息。以下是今年您迫切想要知道的问题解答: “我该如何阻止腐蚀造成的运行停机?” 工艺驱动型行业通常要面对一系列的化学成分和环境条件,这意味着如果不采取适当的措施,腐蚀及其引起的问题会威胁到运行效率。 腐蚀是导致海上与近海石油和天然气应用利润损失的主要原因,所以我们的读者对如何识别和防止常见的腐蚀...

  • 您需要了解的有关调压阀的所有信息

    您需要了解的有关调压阀的所有信息 调压阀 是工业流体和分析仪器系统的重要组成部分。这些关键元件有助于保持所需的系统压力和流量,用以应对运行系统的变化。对于任何流体系统技术人员来说,对不同类型的调压阀及其性能的工作知识是至关重要的。 您是否想要更深入了解调压阀?您是否需要了解如何为您的应用选择正确的调压阀?您是否想要让流量曲线更平稳?对于所有这些疑问,甚至更多的疑问,我们都能提供答案。以下是几篇人气博文,从各个角度介绍调压阀。 从世伟洛克调压阀专家处了解更多信息 如何选择调压阀 在这篇博文中,您将了解工业流体与分析系统的常用调压阀类型之间的区别,以及如何选择适合您系统需求的调压阀。...

  • 为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头

    问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具  的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...

  • 建造更具盈利能力的半导体工厂

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中如此重要 半导体市场经理 Masroor Malik 当建造新的 半导体制造 设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括上市速度、材料和安装标准化以及成本。许多估算认为建造新工厂的成本超过 10 亿美元。价值高达 30 到 40 亿美元的工厂并不罕见,一些大型工厂价值可能飙升至 100 亿美元以上。 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 了解有关世伟洛克全球项目服务的更多信息 流体管理系统,其基本功能是通过传输液体和气体至厂务设施所需的位置的工厂流通系统,是一...

  • 2020 年博客回顾

    2020 年度回顾:在今年这个特殊时期里,你们看到了什么样的文章? 您知道我们每周是如何确定 世伟洛克博客 主题的吗? 方法很简单:博客文章的内容,来自于我们全球团队每天与客户的交流。2020 年(特殊的一年),我们最受欢迎的文章反映出了客户经常遇到和形势紧迫的挑战。为了回答客户的问题,我们从绿色交通到取样系统,从仪表性能到虚拟流体系统评估,几乎涵盖了所有方面。 我们从世界各地招募经验丰富的专业人才,可解答客户的问题并提出解决方案。我们分析了数据,以下文章是我们最受欢迎的博客文章,是你们的提问让文章更具现实意义: “由于疫情,我控制了工厂访客数量,但我仍然需要有关流体系统性能的建议和...

  • 提高输出质量与生产效率

    光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率 Rosendahl Nextrom 是电信行业光纤和光缆生产设备技术的领先供应商。其核心竞争力包括提供用于光学玻璃预制件制造、光纤拉丝与涂覆、带材制造、检验和光缆的解决方案,所有这些都需要保持洁净和气体纯度,才能确保最终产品的质量和可靠性。 为跟上行业创新和变革的快速步伐,Rosendahl Nextrom 转向世伟洛克赫尔辛基寻求流体系统定制化解决方案,帮助他们预防泄漏、确保产品质量和一致性以及简化操作。 了解 Rosendahl Nextrom 如何能够提高生产效率和产品质量 洁净是关键 预制件和光缆的生产分为多个工作阶段。为保护最终产...

  • 优化材料选型,提高安全性并节约成本

    为什么优化的流体系统材料选择可帮助提高海上安全性并降低成本 降低成本是海上石油和天然气平台以及浮式生产装置所有者最重要的目标之一,仅次于确保在平台整个生命周期内实现安全、合规的运行。 可通过指定能够在整个平台中的各种流体系统和部件中使用的相应材料来实现对这两个目标的优先级排列。例如,316 不锈钢卡套管和卡套管接头具有良好的耐腐蚀性,在许多平台应用中是一个非常经济的选择。但一些更具挑战性的应用将需要由超级奥氏体 6 钼或超级双相 2507 等更强大可靠的合金来提供更高的耐腐蚀性,这些合金具有较高的前期成本。 海上环境具有极具挑战性的工作条件 - 这会使人们倾向于为整个平台中的所有卡套管和...

  • 天然气工厂节省 90% 的工时,消除泄漏

    大型天然气处理厂商消除数百次泄漏,节省 90% 的工时 工厂检修 中非常耗时的环节之一是在用新零件或翻新零件重新组装流体系统之后,检查所有连接点是否有泄漏。不正确的安装和低效率的泄漏检测工艺可能会导致高昂的成本,如果无法检测出某些泄漏,则产生的排放物可能会导致安全风险。 因此,当大型天然气处理厂需要在加拿大的一家工厂执行检修时,他们便向 Swagelok Calgary 寻求帮助,以加快泄漏检测过程并确保正确进行重新安装。 了解世伟洛克如何帮助提高工厂效率 利益相关: 耗时的劳动。 测试管道法兰上的泄漏的传统方法是将塑料或胶带缠绕在流体系统中的每个法兰上,然后在缠绕物上打一个小孔。...

  • 如何选择正确的软管增强

    软管增强 101:如何为您的应用做出有力的选择 Doug Nordstrom,Swagelok 软管产品高级产品经理 为您的流体系统选择正确的工业 软管 需要仔细考虑各种因素,包括介质压力、介质和周边环境的温度、流速等。软管满足您的具体系统要求的能力,在很大程度上取决于您选择的适合承受应用条件额定值的软管组件的优化组合。 需要考虑的一个关键工业软管组件是软管增强层。软管核心层凭借自身只能承受很低的压力。加入增强层后,可使核心层同时具有轴向和纵向强度,帮助软管承受应用要求。 虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力增强层的软管仍非常重要 — 但是并非所有可用的增强方式都是相同的。...

  • 利用经过优化的合金材料提高半导体良率

    利用优化材料提高半导体制造良品率 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 和世伟洛克首席冶金工程师 Shelly Tang 在竞争激烈的半导体领域,快速创新必不可少。现代世界很大程度上取决于功能越来越强大的芯片的开发,这些芯片利用越来越小的晶体管来实现高水平的处理能力。摩尔定律指出,给定芯片中的晶体管数量每两年翻一番,该定律自 20 世纪 70 年代以来一直成立,并一直影响着现今的晶体管发展。 当然,制造商必须在创新要求与自身使产量和盈利最大化的能力之间取得平衡。如何实现呢?麦肯锡公司 1 的新一期报告显示,降低劳动力成本、减少材料消耗和缩减全球采购支出的几种通用策略被证明在...

请稍候几分钟,不要关闭此页面