text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 世伟洛克基础知识

    流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 索取有关我们培训课程的更多信息 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何提供关键技能和益处,从提高安全性到节省成本。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学员将学习基础的卡套管接头知识,以确保系统的完整性并尽可能降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的装配;以及卡套管接头组件的测量。 卡套管接头安装检查基础知识 正确的检查...

  • 流体系统支持与服务

    流体系统支持与服务 面临流体处理挑战?我们可以提供帮助。 如何确保我的流体系统使用安全? 妥善地设计并维护流体系统是保护人员、财产和声誉不可或缺的一部分。世伟洛克工程服务专业人员能够助您达成安全目标,发现可能导致潜在事故或违规行为的问题。 获取帮助,找到合适的组件和材料,或从经过全面测试的子系统中进行选择 接受关于安全系统设计的咨询,或获取基于成熟设计的预制系统 安排对您的小口径流体系统进行评估,以找出泄漏及其他风险因素 通过流体系统组件安装培训或安装监督,减少相关问题 获得专门建议,以提升软管安全、蒸汽系统安全或取样安全 现场工程服务   设...

  • 世伟洛克® 卡套管系统设计要素,氢气应用

    世伟洛克 ® 卡套管系统设计要素,氢气应用 在开发安全、可靠和不泄漏的氢流体系统过程中,挑战之一是氢本身的性质。 为了克服这些挑战,在设计卡套管系统时,需要合适的元件、材料、专业知识和培训。这就是我们为氢气应用开发世伟洛克 ® 卡套管系统设计要素  (SWAGE-TSDE-H2) 的原因。本课程为负责氢气卡套管系统设计的人员提供培训。 关于课程 主题 本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解: 氢基础知识和打破误解 行业细分 制造分子 分配 基础设施 车载 行业标准 材料科学 氢脆 氢气兼容材料 卡套管系统设计注意事项 石油和天然气与氢气卡套管系统...

  • 大型项目产品选择指南

    全球建设产品选择指南 管理您的大型项目 任何大型建设项目都存在固有的困难。数千人参与,竞争激烈,物流复杂,支出审批可能缓慢,项目超支的威胁持续存在。 为在保持质量控制的同时符合最后期限并实现成本目标,您需要具有国际影响力、广泛能力和适用行业专业知识的供应商和合作者 。 通过与全球授权销售和服务中心合作,世伟洛克能够提供可靠的小孔径流体系统部件、预制子系统、本地交付的服务和协调的项目支持,以帮助使您的大型项目取得成功。从产品选择和设计标准化,到整个流程的培训和安装监督,现场工程师可随时为您提供一切帮助。 在您项目开发早期与世伟洛克合作可使您确信,您所做的选择将产生经久耐用的流体系统。您如...

  • 轨道焊接

    轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程 主题 本培训课程旨在帮助您: ...

  • 流体系统评估与咨询服务

    了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...

  • 取样系统评估与咨询服务

    借助世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务提高可靠性 样品不正确会导致取样系统效率低下,从而影响工艺输出的整体质量。通过让专家造访您的工厂、对您的取样系统(从工艺取样口到分析仪)进行深入分析,从而提高取样系统的准确性。世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务可确保您的样品对于工艺流体具有代表性、及时传输至分析仪并与分析仪相兼容。结果可能包括提高生产率、降低运营支出和维护成本以及识别整体系统改进的潜在机会。 听听世伟洛克现场工程师如何与您合作,发现并解决现有取样系统的问题,或帮助设计和装配新的取样系统。 我们记录您现有的系统并提供详细的报告,从而帮助您: 消除造成样品质量不佳的原因,例如堵...

  • 机械密封的基础知识和设计原则

    设计提升品质:世伟洛克密封支持系统 世伟洛克利用深厚的流体系统专业知识来设计和构建易于配置、易于维护且安全运行的密封支持系统。如果您的任务是使旋转设备保持在线状态并高效运行,则会发现世伟洛克机械密封支持套件和组件正是您最大程度地减少停机时间、降低成本并节省时间所需的。 可配置 世伟洛克的标准设计遵循最佳实践,并集 API 682 中列出的所有推荐组件于一身。为优化密封件和泵的运行与服务,我们超越标准来设计特定于您的应用的系统。从可选的隔离 阀 、旁路回路和 仪表 中进行选择,以帮助泵操作员轻松维护系统并监控密封件的状况。 本地化 世伟洛克机械密封支持系统由您 当地的授权销售与服...

  • 培训

    借助行业专家的培训来扩充知识面 世伟洛克 ® 培训课程提供了一系列有价值的实用工具,可令您轻松应对与流体系统和取样系统的设计、运营及维护相关的日常挑战。由经验丰富的讲师教授的深入型实践课程可以同时为新的团队成员和业界资深人士提供帮助。无论您是需要对流体和取样系统有一个基本的了解,还是希望了解最新的技术和最佳实践,世伟洛克均可以提供扎实的培训。 是否有兴趣了解特定的培训课程?有关详细信息,请与您 当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系 。 索取有关培训课程与服务的更多信息 流体系统培训 我们提供的培训课程旨在增强您的团队在设计、构建和维护高性能流体系统方面的关键技能。依靠世伟洛克认证的培...

  • 卡套管系统培训计划

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划 世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划是一个全球标准化研讨会,旨在为您的团队提供有关行业优秀实践的全面指导,以确保卡套管系统的高完整性。 无论您属于哪个行业,该实践培训非常适合安装人员、工程师、设计师、QC/QA 检验员以及其他负责卡套管系统设计、安装、维护和/或检验的人员。此世伟洛克培训旨在涵盖如何安装卡套管接头、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 每门课程均由世伟洛克认证的主题专家主持,并通过解释、演示、实践练习和验证相结合的方式提供理论和实践经验。所有参加者只要成功完成实践和理论考试,都会获得世伟洛克结业证书。 目前,我们的卡套管系统培训计划适用于多个行...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.