• 轨道焊接培训:新晋焊接人员的工具

    轨道焊接培训:新进焊接人员的工具 寻找熟练的焊工变得越来越困难,并且在不久的将来只会变得更加困难。 据美国焊接协会 (AWS) 称 据美国焊接协会 (AWS) 称 解决这一短缺的方法之一是采用自动化系统,从而以更少的人员生产更多的产品。自 20 世纪 60 年代推出以来,自动轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 已在最大程度上保证防泄漏完整性、高性能或超级清洁度具有至高无上的重要性的不同行业中普及开来。轨道焊接系统使得操作员的焊接工作更具可控性、可重复性、高质量并可详细记录焊接情况。GTAW 的关键优势在于对热输入的精密控制,从而使轨道焊接成为接合薄规格金属和在热敏元件附近进行焊接的首选工...

  • 何时弯曲卡套管—如何正确操作

    何时弯曲卡套管—以及如何正确操作 世伟洛克匹兹堡战略服务专家和高级弯管培训师 Mike Gagel 在设计和组装新的流体系统或更换现有系统中的组件时,必须做出一些决定。首先要做出的决定之一是系统应该用  不锈钢卡套管  制造还是用公称管制造。 螺纹公称管历来是流体系统应用中的可靠选择,但出于多种原因,卡套管是一种有益的替代选择。其中一个原因是卡套管’的易弯曲性和可布线功能,可帮助经营者以更少的连接点实现更复杂、更高效的流体系统设计。 索取有关弯管培训的更多信息 卡套管与公称管的对比速览 与传统的公称管相比,弯曲的卡套管在各种工业流体系统中有着显著的优势,包括: 减少连接。更...

  • 两家大型炼油厂如何解决汽油调合难题

    通过降低汽油调合成本节省数百万美元 对于成品汽油和柴油的炼制商而言,确保最终产品符合预期规格至关重要。汽油调合过程是将燃料与辛烷值进行调合以满足不同性能等级要求,这一过程在实现规格达标和尽可能提高炼油厂盈利能力方面发挥着重要作用。汽油调合过程中,及时准确的过程分析至关重要,因为这能使炼油厂针对每个性能等级及其相应的价格点优化处理率。 然而,实现及时、准确的过程分析并非易事,而且当问题出现时,往往也不容易识别。过程分析仪得出的延迟或不准确结果,可能会给炼油商带来数百万美元的损失,因为他们无法快速且有把握地验证汽油的成分,也就无法收取溢价。这还可能导致技术人员把时间浪费在不必要的维护工作上,比...

  • 小足迹,大影响:如何检测和防止

    您如何知道仪表损坏或可能发生故障? 压力表看起来很小,但它是各行各业的系统中的关键部件。它们提供的系统压力的直观指示让您知道一切是否都在正常运行,或者是否存在急需解决的问题。压力表计量不准确可能导致系统输出质量下降,这是因为丢失有效数据以及系统压力过大或过小而导致的效应。发生故障的仪表还会将系统流体释放到环境中,从而可能对员工造成伤害,对系统造成损坏,进而需要停机并产生维修费用,导致系统输出和利润损失。 识别即将发生的仪表故障及故障原因的指示将帮助您快速识别出压力读数不再准确,从而帮助您避免不良后果。 如果怀疑您可能没有适合您的应用的仪表,请继续阅读以了解故障的警告标识。 了解世伟洛...

  • 支持绿色氢气的生产和储存

    小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的 氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO 2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。 到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍: 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。 今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。 Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现...

  • 如何避免 FPSO 船舶流体系统建造问题

    应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 Barry Rowe-Platts,工程服务技术负责人 随着石油和天然气行业企业在应对不可预测的市场环境的同时,努力维持上游业务的盈利能力, 浮式生产储油卸油 (FPSO)   油轮作为开发全球油田的高效、经济手段,正受到越来越多的青睐。  尽管 FPSO 船舶具备与固定式石油和天然气平台相同的功能,但其独特之处在于能够随着新机遇的出现以及经济条件和地缘政治的变化而重新安置。预计未来几年 FPSO 船舶的部署将增加 - Fortune Business Insights 预测,到 2...

  • 碳回收公司的库存与创新

    寄销库存帮助碳回收技术公司每年节省成千上万的成本 碳回收公司 LanzaTech 位于 Georgia 州的Freedom Pines 工厂成功地帮助客户完成其重要任务-将碳排放转化为可用燃料和化学品。 索取有关 Swagelok 服务的更多信息 “我们的工艺可以帮助客户减少其温室气体排放,将废物和污染流转化为可销售的产品,”LanzaTech 现场工程师 Curt Studebaker 说。“在这些工厂中,进入 LanzaTech 工艺的原料如不能转化,则会被烧毁或用于其他污染流中,而这些气体最终会被燃烧并转化为二氧化碳。”在LanzaTech的帮助下,客户可以将这些污染流转化为有用和...

  • 工厂有效改造的七点建议

    提高工厂改造有效性和效率的七点建议 世伟洛克目标市场副经理 Mike Aughenbaugh 和世伟洛克东南德克萨斯公司下游销售经理 Steven Robertson 工厂改造是全球化工厂和精炼厂的一项重大举措。这些复杂的事件通常涉及来自多个供应商的数百名技术人员,这些技术人员同时工作,一次性完成特定系统或整个工厂的各种重要维护、翻新和更新活动。 由于改造涉及停止制程,从而停止生产,因此尽可能高效地完成这些项目符合所有者/经营者的利益。此外,长期的改造项目涉及延长承包商留在现场的时间,从而增加了成本和风险。对于较大的设施,改造可能需要多年的计划,是代表经营者进行的大规模投资 - 改造很少...

  • 流体系统如何影响半导体工厂的成本

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...

  • 轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目

    轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目 2020 年 6 月 30 日 大型石化厂建设项目往往需要协调数十家全球供应商,并且通常需要经过数年的精心规划、设计和开发。一旦投入运营,这些大型项目就面临着高昂的风险,因为所需的巨额投资意味着业主在项目启动后尤其会投资于安全、可靠且可盈利的运营。 最近在亚太地区竣工的耗资 270 亿美元的大型石化项目便是一例。该项目占地 22,000 英亩,预计每天可生产 300,000 桶原油,各种石化产品的预计年产量为 770 万吨,此大型石化工厂将作为帮助满足该地区未来几年不断增长的能源需求的主要供应商。 对于此项目以及类似的项目,流体系统管理至...

请稍候几分钟,不要关闭此页面