text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 探索 世伟洛克博客

    探索世伟洛克流体系统博客 世伟洛克部件的品质讲述了我们故事的一部分。另一方面?我们通过在各个行业和应用中分享我们深入而多样化的知识,帮助客户取得成功。 通过选择下面的类别浏览我们的博客内容。 分析仪器 石油化工 流体系统评估与服务 全球项目 石油与天然气 产品和组件 安全 取样系统 半导体 培训 成功案例 清洁能源 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首

  • 发表的贸易媒体文章

    发表的文章 世伟洛克专家与领先的行业贸易出版物合作,编写旨在为您提供流体系统资源和知识的文章。请浏览我们的以下文章,并务必查看我们的博客 Swagelok Reference Point ,并 在 LinkedIn 上关注我们以获取相似内容。

  • 如何减少取样点的排放

    如何借助循坏回路取样系统减少逸散性排放 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类 逸散性排放 方面面临着前所未有的压力。 实现净零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑可能存在于整个重要设施中的数十个现场采样或取样点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其中的每个点都意味着泄漏的可能性。如果系统构建不理想或组件不合标准,则当样品容器被释放或泄漏时,这种可能性会以溢出的形式表现出...

  • 氢是否是安全的燃料来源?

    是的,氢是一种安全有效的燃料源 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 氢 具有在运输/交通和一般工业应用中提供零排放动力的潜力,因此是一种很有前途的传统燃料替代品。随着世界各地的组织和个人都在寻求减少碳足迹,氢能正日益引起人们的兴趣。然而,人们对氢作为燃料源的可行性存在误解,导致人们对我们在多大程度上可以依赖氢气来实现世界脱碳感到困惑。 您是否曾听说氢能交通存在可能的不安全?不切实际?很昂贵?无法满足当今和未来的环保标准?如果答案是肯定的,也并非您一人听说过这些。 为什么氢适用于远距离行驶应用? 为什么氢是一种经济的燃料源? 为什么氢可以满足环境和可持...

  • 您的氢气电解槽是否为生产效率进行了优化?

    用高性能流体系统优化氢气电解槽生产 氢气作为一种具有巨大潜力的低碳能源继续受到关注。以下’是证据之一: 欧盟委员会 的目标是到 2030 年在欧盟生产 1000 万吨并进口 1000 万吨的可再生氢气。在其他地方,分析师预计,随着中国继续新建绿氢项目,2023 年中国的氢气电解槽出货量将 增加一倍以上 。 将氢气作为一种主流能源取决于产能的增加和可靠的生产。而要实现这一目标,必须从氢气生产的核心设施开始,即优化的电解槽。电解槽负责将水和电转化为氢气和氧气。为了高效地完成这项工作,电解槽需要可靠地输送水并高效地运送产生的氢气和氧气。 这意味着,在设计新的氢气生产设施时,执行这些功能的流...

  • 打破误解:了解氢燃料的事实

    了解氢燃料的事实-避免陷入误解 Chuck Hayes ,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 毫无疑问,氢燃料汽车和加氢相关的经济正在增长。但随着氢能利用技术变得越来越重要,错误的信息也可能变得广泛流传。对于氢燃料的误解通常围绕其安全性,作为交通燃料的可行性,成本和环境影响。 氢气有满足现代汽车的燃料需求的潜力,提供安全性、可靠性、成本效益和环境友好性。而且,当世界专注于实现一个更绿色、更可持续的未来时,氢气很可能是全球经济的正确、合适的发展道路。 氢的事实一览 查看本文的信息图版本,获取可下载的视觉资料,轻松分享,以消除关于氢的误解。 下载 PDF 以下是四个关于...

  • 建造更具盈利能力的半导体工厂

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中如此重要 半导体市场经理 Masroor Malik 当建造新的 半导体制造 设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括上市速度、材料和安装标准化以及成本。许多估算认为建造新工厂的成本超过 10 亿美元。价值高达 30 到 40 亿美元的工厂并不罕见,一些大型工厂价值可能飙升至 100 亿美元以上。 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 了解有关世伟洛克全球项目服务的更多信息 流体管理系统,其基本功能是通过传输液体和气体至厂务设施所需的位置的工厂流通系统,是一...

  • 如何选择正确的软管增强

    软管增强 101:如何为您的应用做出有力的选择 Doug Nordstrom,Swagelok 软管产品高级产品经理 为您的流体系统选择正确的工业 软管 需要仔细考虑各种因素,包括介质压力、介质和周边环境的温度、流速等。软管满足您的具体系统要求的能力,在很大程度上取决于您选择的适合承受应用条件额定值的软管组件的优化组合。 需要考虑的一个关键工业软管组件是软管增强层。软管核心层凭借自身只能承受很低的压力。加入增强层后,可使核心层同时具有轴向和纵向强度,帮助软管承受应用要求。 虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力增强层的软管仍非常重要 — 但是并非所有可用的增强方式都是相同的。...

  • 采购高质量的 CNG 燃料系统组件

    采购高性能压缩天然气燃料系统组件的重要性 世伟洛克运输市场经理 Paul Hargrave 和世伟洛克新产品开发首席工程师 Charles Hayes 随着全球和 地区 清洁空气政策越来越严格,压缩天然气(CNG)成为了一种有前途且越来越多地被采用的替代燃料。在某些地区,强有力的激励计划驱动了 CNG 重型设备的快速发展,也促进了使该技术可行的必要加油基础设施的快速发展。减少巴士、长途卡车和其他车辆的柴油使用量可能会对全球排放产生重大影响 - 监管机构和 OEM 注意到了这一点。 同时,随着可持续汽车以及所有类别的中型和重型替代燃料汽车燃料使用的增长,车队所有者看到了增长的潜力。根据“2...

  • 利用经过优化的合金材料提高半导体良率

    利用优化材料提高半导体制造良品率 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 和世伟洛克首席冶金工程师 Shelly Tang 在竞争激烈的半导体领域,快速创新必不可少。现代世界很大程度上取决于功能越来越强大的芯片的开发,这些芯片利用越来越小的晶体管来实现高水平的处理能力。摩尔定律指出,给定芯片中的晶体管数量每两年翻一番,该定律自 20 世纪 70 年代以来一直成立,并一直影响着现今的晶体管发展。 当然,制造商必须在创新要求与自身使产量和盈利最大化的能力之间取得平衡。如何实现呢?麦肯锡公司 1 的新一期报告显示,降低劳动力成本、减少材料消耗和缩减全球采购支出的几种通用策略被证明在...

请稍候几分钟,不要关闭此页面