text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 海上工程技术化解 FPSO 腐蚀风险

    合作共赢:世伟洛克如何整合全球技术资源,为 FPSO 提供整改交钥匙解决方案 挑战:干船坞检修前,排查重大腐蚀安全隐患 在澳大利亚西海岸,某艘已投入运营多年的浮式生产储卸油装置 (FPSO) 上,世伟洛克的客户发现了一个潜在的严重问题:数处小口径卡套管 (SBT) 因应力腐蚀开裂出现故障。这一发现推动了该装置的全面检测,因该 FPSO 的机械负责人对装置整体安装质量及 SBT 的完整性存在担忧。 在该装置计划于新加坡开展干船坞检修前,客户委托澳大利亚世伟洛克分公司,依托世伟洛克在 SBT 检测及安装质量领域的专业口碑,对全流体系统开展综合评估。此次检测发现,该装置的烃类输送系统内部存在大...

  • 关于氢能源交通您需要了解的所有信息

    关于氢能源交通您需要了解的所有信息 随着能源部门寻求开发日益具有可持续性的解决方案,由绿色氢气产生的能源是一个越来越热门的话题。但氢气本身可能是一种具有挑战性的气体,这意味着整个氢气生产、燃料电池、储存、加氢基础设施以及车载供氢系统中的高完整性流体系统部件对于确保可靠性、寿命和操作员安全至关重要。了解如何选择有效、耐用、高效的元件是推动氢能源交通发展的关键一步。 是否对为氢能源交通选择合适元件有疑问?我们会提供答案。以下是世伟洛克博客文章目录,其中有关于交通和氢能源运输的疑问的信息和解答。在这些文章中,我们讨论并打破了许多对氢气的误解。此外,还可以了解更多关于氢气接头和替代方案的信息。 ...

  • 流体系统过滤器为何对可靠运行至关重要

    流体系统过滤器详解: 为什么它们对可靠运行至关重要 污染物会对工业流体系统造成严重破坏。不需要的微粒会损坏关键部件,影响准确取样和分析,使产品不符合规格,并导致其他下游问题。 但污染问题可以通过在整个系统的关键点安装正确的过滤器来解决。通过采用适当的气体和液体过滤方法,可以减轻污染物干扰重要系统时可能产生的问题。 继续阅读,了解更多信息: 过滤器为何重要 大多数工业流体系统中过滤器的安装位置 不同类型的过滤器 过滤器安装和维护的合适做法 学习优化流体系统 流体系统过滤器的重要性: 保护您的系统免受污染物侵害 污染物和微粒在许多工业流程中都很常见。它们的来...

  • 借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业

    借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业 世伟洛克路易斯安那州上游 & 建设销售经理 Kevin Gravouia 一些高风险的海洋石油与天然气活动于墨西哥湾进行,在那里,全球领先的原油开采公司在作出长期投资和时间承诺后,正全力应对行业中某些最为复杂的挑战。安全性、控制性和不折不扣的系统可靠性是其中的头等大事,需要耐用的设备和系统元件才能有效开采以前未尚未开发的能源。 液压单元 (HPU) 就是此类关键设备之一,可提供中压到高压的稳定压力来控制油井深处的安全装置、阀门以及其他重要的流体系统元件。HPU 对于安全可靠的油井作业至关重要,如果出现停机,则每天可能造成数十万美元的损失,并且根据失...

  • 如何通过培训消除石油和天然气平台上的风险

    如何通过培训消除石油和天然气平台上的风险 世伟洛克苏格兰公司技术服务总监 Bill Dickie 在石油和天然气行业中,健康与安全极为重要,而我所在地区的运营商对此同样非常清楚。北海拥有丰富的油气储量,50 多年来始终处于英国石油和天然气行业的前沿。尽管本行业尚未发生任何事故和事件,但是训练有素的工作人员严格遵守久经考验的实践有助于减少当今和 未来发生的事故。 对于石油和天然气运营商而言,确保人员胜任能力和投资于培训是必不可少的。研究表明,碳氢化合物排放(或 HCR)占每年报告的危险事件的 40% 以上。 1 据估计,50–70% 的 HCR 事件部分或全部与人为因素有关。 2 了...

  • 支持绿色氢气的生产和储存

    小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的 氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO 2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。 到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍: 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。 今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。 Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现...

  • 为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要

    如何采用卸荷阀加强化工厂的安全 世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil 化工厂和精炼厂中的现代流体系统可能非常庞大,有数不胜数的小孔径卡套管向着不同方向分出,用以完成若干重要功能。 伴随着这种复杂性,安全威胁有可能发生在意想不到之处。由于工厂经理和操作人员无法始终监控这些复杂系统的每一个部分,某些前期设计选择对于维护化工厂的安全至关重要。 这是关于化工厂安全的两部分系列中的第一篇文章。在您阅读完这篇文章后,请务必查看第二部分。 其中一个选择是在流体系统的关键点上加入卸荷阀。通过释放可能导致冲出、设备损坏或系统故障的过量压力,卸荷阀实际上是流体系统和整个化工厂安全的一个...

  • 在氢气阀门方面要关注什么

    高性能氢气阀门:选择时应关注什么 Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 氢燃料作为一种交通解决方案正在迅速发展。它已经证明了自己的安全性、成本效益性、实用性和可持续性。简而言之:它是交通领域未来 的理想途径。 氢能源是交通领域未来的理想途径。   为了实现这一潜力,氢能源车辆和加氢基础设施必须用高质量的材料来设计和建造,以提供无泄漏的密封性能,需要能够持续几年甚至几十年。不是任何元件都能胜任这项任务。氢燃料的生产和处理有其独特的一系列挑战,因此对整个氢燃料系统的元件要求有一套特定的性能标准。 H2 误解:揭秘 负责控制车辆或固定系统中氢气流动的 阀门 是一...

  • Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿

    Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿 西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车制造商为该国主要的交通运营商 EMT Madrid 提供 以压缩天然气 (CNG) 为动力的城市公交车 。 “我们的车辆具有与同等柴油车完全相同的扭矩和功率,并且以同样的方式运行,” Scania Ibérica 城市公交车业务经理 Pedro Cotera 说。“更重要的是,除了在减排方面带来明显的好处外,它们的噪音也只有原来的一半,这为我们赢得了来自全国各地司机和运营商的大量积极反馈。” 虽然 Scania 提供了一系列的清洁交通运输车辆...

  • 如何优化半导体 ALD 工艺

    合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...

请稍候几分钟,不要关闭此页面