text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 安全性,气体取样的代表性

    气体和挥发性液体取样的合适方法 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可以帮助验证 在线分析仪 的读数,这是一种获取工艺状态的方法,并且这种方法越来越受欢迎。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多关于世伟洛克取样解决方案的信息 取样...

  • 如何为工业流体系统选择阀门

    如何为您的工业流体系统选择合适的阀门 阀门的选择是工业、管道和仪表系统正确设计和维护实践的重要组成部分。如果没有针对特定应用的正确阀门,经营者可能会面临不适当或低劣的流体系统性能,更长的停机时间以及可避免的安全风险。 阀门 通常在流体系统设计的初始阶段选择。在系统的整个生命周期中,维护技术人员通常会按照规范使用系统中已经存在的相同类型的组件来更换阀门和大多数其他组件。因此,从一开始就选择正确的阀门就显得尤为重要,可以帮助经营者避免以后再过早地更换阀门。 您如何做出正确的选择? 了解世伟洛克提供的流体系统培训机会 为了正确选择阀门,设计人员和技术人员可以遵循 STAMPED 方法,其考...

  • 案例分析: 燃料电池系统为氢能交通工具提供动力

    赋能氢能交通工具:Spectronik 的可靠的燃料电池创新之旅 在快速发展的清洁能源和城市交通工具领域,Spectronik已经确立了自己行业先锋的地位。Spectronik的使命是为轻型汽车和自动移动机器人开发和部署氢燃料电池系统,它正在不断突破可持续交通工具的极限。公司总部位于新加坡,十多年来不断精进技术,不仅确保性能,更要确保长期安全性和可靠性——这是任何能源前瞻性解决方案的关键要素。 但技术前沿的创新也面临着独特的挑战。设计氢燃料电池的流体系统并非易事。标准解决方案可能存在不足,现有的元件可能无法满足在严苛环境下保证效率和安全性所需的精确要求。Spectronik 深知其需要的不...

  • 绿氢生产成功的合适接头

    绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性 近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。 尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要...

  • 循坏回路密闭取样系统:如何减少逸散

    如何在取样过程中减少逸散性排放?考虑循环回路密闭系统 Matt Dixon ,世伟洛克公司全球技术主管 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类逸散性排放方面面临着前所未有的压力。 不熟悉取样?从这里开始 学习取样基础知识 实现零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑一下大型设施中可能存在的数十个取样(或定点取样)点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其...

  • 两家大型炼油厂如何解决汽油调合难题

    通过降低汽油调合成本节省数百万美元 对于成品汽油和柴油的炼制商而言,确保最终产品符合预期规格至关重要。汽油调合过程是将燃料与辛烷值进行调合以满足不同性能等级要求,这一过程在实现规格达标和尽可能提高炼油厂盈利能力方面发挥着重要作用。汽油调合过程中,及时准确的过程分析至关重要,因为这能使炼油厂针对每个性能等级及其相应的价格点优化处理率。 然而,实现及时、准确的过程分析并非易事,而且当问题出现时,往往也不容易识别。过程分析仪得出的延迟或不准确结果,可能会给炼油商带来数百万美元的损失,因为他们无法快速且有把握地验证汽油的成分,也就无法收取溢价。这还可能导致技术人员把时间浪费在不必要的维护工作上,比...

  • 工厂有效改造的七点建议

    提高工厂改造有效性和效率的七点建议 世伟洛克目标市场副经理 Mike Aughenbaugh 和世伟洛克东南德克萨斯公司下游销售经理 Steven Robertson 工厂改造是全球化工厂和精炼厂的一项重大举措。这些复杂的事件通常涉及来自多个供应商的数百名技术人员,这些技术人员同时工作,一次性完成特定系统或整个工厂的各种重要维护、翻新和更新活动。 由于改造涉及停止制程,从而停止生产,因此尽可能高效地完成这些项目符合所有者/经营者的利益。此外,长期的改造项目涉及延长承包商留在现场的时间,从而增加了成本和风险。对于较大的设施,改造可能需要多年的计划,是代表经营者进行的大规模投资 - 改造很少...

  • 流体系统培训:您的培训师是否接受过培训?

    流体系统培训:您的培训师是否接受过培训? 2020 年 2 月 4 日 | 培训 & 与服务营销经理 Brian Van Valkenburg 为确保安全平稳的工业流体系统运营,您需要考虑多个因素。需要足够合理的知识才能在整个系统中正确安装元件,需要拥有材料科学专业知识才能选择适合您工艺需求的合金,需要熟练的取样能力才能评估并分析工艺流。 其中的每一个因素都需要具备知识和技能,在当今的行业中,要获得这些特性,并不是很容易。在 技术人员大规模退休与日益减少 期间,尽管在知识储备上可能存在某些巨大的差距,但工业流体系统操作员的任务仍然是维持安全可靠的运营。同时,随着新的流体和气体系统在新兴市...

  • 现场工程服务 Q&A:获得更出色流体取样系统的性能应了解的内容

    现场工程服务 Q&A:全球工程服务团队如何发挥影响力以提供更出色的流体和取样系统性能 世伟洛克博客在一个新系列中着重介绍了 现场工程服务 — 我们团队负责解决全球客户的棘手挑战。今天的文章重点介绍什么是现场工程服务以及全球各地的流体系统工程师如何从中受益。 流体和取样系统极为复杂,并且每天都面临着诸多不同的运营问题或挑战。 泄漏与泄漏检测。防止腐蚀和与腐蚀有关的问题。确保样品准确性。材料不相容。对于技术人员和工程师而言,这些问题可能带来持续不断的运营难题。有时候,工程师根本没有足够时间主动掌握可能发生的每个细小的运营错误。他们甚至可能未意识到发生了这些问题,因为在石油与天然气平台、化学精...

  • 提高取样系统准确性的注意事项

    提高取样系统准确性的注意事项 现场工程师(北美)Ken Backus 即使对于经验丰富的流体系统工程师和分析仪技术人员来说,可靠的工艺样品准确性也可能是一大挑战。通常,查明不准确的原因就像猜谜游戏一样,并且诊断问题所花费的时间越长,则在不符合规格的产品上所损失的金钱就可能越多。 是否想要获取更准确的样品?以下是在您的工厂中提高样品准确性的注意事项快速列表: 请 检查是否存在简单的系统错误。 有时,可以轻松查明导致工艺取样不准确的原因。定期检查样品系统,以消除反向单向阀阻断样品流动或快速回路倒流之类的简单错误。 请 保持样品流动。 成功取样取决于确保工艺样品流体保持正确的流速、压力和温...

请稍候几分钟,不要关闭此页面