-
氢气接头的剖面图
适合氢燃料电池技术接头应具备的四大品质 世伟洛克新产品开发首席工程师 Chuck Hayes 在开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车和基础设施方面,氢气本身的物理化学性质是非常严峻的挑战之一。 氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来容纳氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气离开储罐并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。 这些情况突显了在连接高压氢燃料系统关键部件的接头中保持出色性能的重要性。应用于氢燃料电池技术的接头必须展示出一些关键特性,以确保长期...
-
轨道焊接培训:新晋焊接人员的工具
轨道焊接培训:新进焊接人员的工具 寻找熟练的焊工变得越来越困难,并且在不久的将来只会变得更加困难。 据美国焊接协会 (AWS) 称 据美国焊接协会 (AWS) 称 解决这一短缺的方法之一是采用自动化系统,从而以更少的人员生产更多的产品。自 20 世纪 60 年代推出以来,自动轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 已在最大程度上保证防泄漏完整性、高性能或超级清洁度具有至高无上的重要性的不同行业中普及开来。轨道焊接系统使得操作员的焊接工作更具可控性、可重复性、高质量并可详细记录焊接情况。GTAW 的关键优势在于对热输入的精密控制,从而使轨道焊接成为接合薄规格金属和在热敏元件附近进行焊接的首选工...
-
Lightfoot Defence 案例分析
案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新 关于客户 Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。 英国国防部和欧洲战斗机 英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 ...
-
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门 分析仪表 (AI) 系统的目的是及时地提供对取样时工艺管路内流体具代表性的分析结果。如果样品被 AI 系统的构造改变致使分析结果不同,样品则不再具有代表性,并且结果也不再有意义或有用。假设样品是从取样口正确采集的,它也仍然可能会因如下条件变得不具代表性: 工艺控制系统内的不当位置存在死角(或死区)并导致“静态泄漏”、渗漏或旧样品到新样品的泄漏 样品因污染或吸附而发生改变 部分相变导致化学平衡破坏 样品出现化学反应 了解死角 我们必须知道混合容积与死角之间的差异。混合容积是一个带有独立的入口和出口的储存空间,比如过滤器、分离罐。流体通...
-
计算工艺分析仪技术的投资回报率
计算工艺分析仪的投资回报率 众所周知,工艺分析仪比取样系统中的其他测量装置更为昂贵。部分公司的采购经理要求以投资回报率 (ROI) 分析的形式证明此类昂贵设备的合理性。幸运的是,目前大多数工艺分析仪技术都能带来惊人的投资回报率。不过,由于系统设计不良,有些技术可能会导致负的投资回报率。 要计算 工艺分析仪技术 的投资回报率,您需要收集购买分析仪的前期成本和持续拥有成本,以了解您的预期费用。然后,记录分析仪所带来的预期收益和节省的成本,包括提高产量和减少停机时间。基于以上分析,您的工厂应能得到以下结论:“这台分析仪每天可以节省 1,000 美元!” 每一分析仪测量都旨在确保以较低的成本安全...
-
如何校准分析仪器系统中的分析仪
如何校准分析仪器系统中的分析仪 Tony Waters,取样系统专家、讲师 在许多分析仪器系统中,工艺分析仪都无法提供绝对测量,而是以通过校准确定的设置为基础提供相对响应。校准是一个关键而又容易出现较大误差的过程。校准 工艺分析仪 校准工艺分析仪时,我们让一种已知成分和数量的校准流体流过分析仪来测定其成分浓度。当测量结果与校准流体的已知含量不一致时,就对工艺分析仪进行相应调整。之后,在分析工艺样品时,分析仪读数的准确度将取决于校准过程的准确度。 系统设计 选择系统设计不正确是一种常见的校准问题。很多情况下,校准流体都被连接到流选择阀系统的下游,而没有利用图 1 中展示的双关断和排放 (...
-
了解并测量分析仪器系统的延时
了解并测量分析仪器系统的延时 样品系统内的延时是导致工艺分析仪结果不正确的常见原因。工艺测量是即时的,而分析仪响应则不然。从取样口到分析仪,始终存在延时。如下图所示,分析仪表 (AI) 系统的以下部分可能存在延时:工艺管路、取样口和探头、野外站、输送管路、样品调整系统、流切换系统及分析仪。 重要的是要了解延时是累积性的。时延包括流体从工艺管路到分析仪所用的 总时间 ,其中包括最终分析所需的时间。例如,假设气相色谱仪分析样品需要用五分钟时间,那么,就必须在样品调整系统时延和流切换系统延时以及输送管路、现场站、取样口和探头的延时基础上加上这五分钟。然后,在上述时间的基础上还必须加上从流体被监...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。 调压...
-
制冷剂生产中的安全取样方案
取样的一致性如何帮助制冷剂生产企业持续创新 在竞争激烈的制冷剂生产领域中,产品质量的一致性和产品的快速上市能够帮助生产企业保持行业领先。 强大且高效的化学品取样方案帮助常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(以下简称三爱富)保持住了这样的特点。凭借快速、一致的生产,以及严格遵守安全和环保协议,三爱富已然处于行业领先地位。 产品质量对于三爱富有多重要?他们又能够从保持高密封性和可靠性的 取样 系统中得到什么优势?我们请三爱富团队以及与之紧密合作了四年的世伟洛克(上海)团队,用他们自己的话来告诉您。 保持工厂安全 三爱富氟制冷剂、氟泡沫剂、清洗剂、新氟聚合物材料、氟精细化学品。这些物质具有很...
-
为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头
问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具 的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...