text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减

    如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减 Jon Kestner 要确保工业流体系统安全运行,保持一致的压力控制至关重要。使用调压阀保持可靠的下游压力有助于减小流速变化,特别是对于高流量系统。不过,要持续保持压力控制和实现降低衰减,您的流体系统可能还需要添加外部组件。 什么是衰减? 图 1:上图描绘了使用不同调压配置的不同流量曲线:简单的弹簧加载调压阀(方案 A - 基线)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(方案 B –“良好”)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(附带引流至圆顶加载调压阀的反馈管路)(方案 C –“更佳”)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(附带引流至先导调压阀的反馈管路)(方案 D –“优...

  • 气体分配简介

    气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理人员的重要议题。...

  • 背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧

    背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...

  • 在海上 HPU 中采用中压球阀

    富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...

  • 测量取样系统延时需要检查的 4 个区域

    测量取样系统延时需要检查的 4 个区域 在工艺分析仪取样系统中,采集样品的时间点与获取读数的时间点之间始终存在延迟。 延时是累积的,包括样品从工艺管路中的取样口到获得结果的工艺分析仪所需的总时间。这段延时可能比想象的要长,并且被低估,导致工艺控制不良。如果您假设延时为一分钟,但实际上是两个小时,那么分析仪读数可能不再具有相关性或目的性。从取样口到获取分析仪读数的 常见目标是一分钟或更短时间 。若您希望减少这段延时. 您会发现延时原因存在于整个分析仪器系统内。以下是要开始减少系统延时的四个主要区域:  探头中的延时 样品传输中的延时(包括野外站和传输管路) 样品调整中的延时(包括流...

  • 制冷剂生产中的安全取样方案

    取样的一致性如何帮助制冷剂生产企业持续创新 在竞争激烈的制冷剂生产领域中,产品质量的一致性和产品的快速上市能够帮助生产企业保持行业领先。 强大且高效的化学品取样方案帮助常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(以下简称三爱富)保持住了这样的特点。凭借快速、一致的生产,以及严格遵守安全和环保协议,三爱富已然处于行业领先地位。 产品质量对于三爱富有多重要?他们又能够从保持高密封性和可靠性的 取样 系统中得到什么优势?我们请三爱富团队以及与之紧密合作了四年的世伟洛克(上海)团队,用他们自己的话来告诉您。 保持工厂安全 三爱富氟制冷剂、氟泡沫剂、清洗剂、新氟聚合物材料、氟精细化学品。这些物质具有很...

  • 建设可靠的压缩天然气加气站

    三种智能流体系统选择可以改善实现更好的CNG 加气站 世伟洛克首席新产品开发工程师 Chuck Hayes 和世伟洛克圣地亚哥替代燃料技术代表 Paul LeStrange 重型卡车、市政公共汽车和其他大型车辆历来都与柴油烟气和黑色废气有关。 但在 2021 年,这些已经成为过时的假设。随着全球各地排放法规的收紧,各种交通应用的替代燃料解决方案的竞赛也相应加快了步伐。与化石燃料相比,压缩天然气(CNG)提供了可靠的马力、成本效益和显著减少的碳排放,已成为主要的替代燃料之一。因此,CNG 车辆在各地的公路和高速公路上大量涌现。 CNG的普及率将继续上升。考虑到美国政府最近延长了 替代燃料...

  • 控制成本的液体取样器方法

    在液体取样中控制成本并减少失误 取样在精确、可盈利的工业工艺中起着至关重要的作用。实践可以帮助验证工艺条件,确保最终产品符合规范,并提供必要的信息来评估环境排放。然而,取样—也称为定点取样、实验室取样、现场取样或闭环取样—可能会很复杂,并且在正确执行方面具有挑战性。即使是微小的失误也会对样品的代表性和产量产生负面影响,从而提高运营成本。 重要的是,操作人员和技术人员个人要具备正确的技能 以正确执行 取样。有几种操作策略可有助于促进每个位置的取样的一致性、准确性和成本效益。请继续阅读以了解优化工厂内液体取样的三种关键方法。 了解有关世伟洛克取样解决方案的更多信息 只要合适即可使用样品瓶。...

  • 碳回收公司的库存与创新

    寄销库存帮助碳回收技术公司每年节省成千上万的成本 碳回收公司 LanzaTech 位于 Georgia 州的Freedom Pines 工厂成功地帮助客户完成其重要任务-将碳排放转化为可用燃料和化学品。 “我们的工艺可以帮助客户减少其温室气体排放,将废物和污染流转化为可销售的产品,”LanzaTech 现场工程师 Curt Studebaker 说。“在这些工厂中,进入 LanzaTech 工艺的原料如不能转化,则会被烧毁或用于其他污染流中,而这些气体最终会被燃烧并转化为二氧化碳。”在LanzaTech的帮助下,客户可以将这些污染流转化为有用和有价值的产品。 LanzaTech 如何传...

  • 线上培训的五大益处

    利用线上培训的五个理由 尽管新冠疫情带来了很多挑战,但全球发展并未停滞。一家在澳大利亚燃气行业领先的燃气供应商,专注于安全和可持续地开发天然气资源,为全国的工业和家庭提供能源。 当新颁布的防疫规定禁止人们外出时,该燃气公司也不允许外来访客进入其液化天然气 (LNG) 设施,我们需要想出一个新方案来继续 培训 。面对这些挑战,该燃气公司与 Swagelok Western Australia 和 Swagelok Eastern Australia 合作,迅速制定了一个完全在线上开展的培训计划,确保客户员工掌握正确的技能,安全地开展工作。 即便疫情肆虐, LNG 设施的生产运营仍要继续,所...

请稍候几分钟,不要关闭此页面