text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 安大略 CRN

    接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...

  • 负责任的商业实践

    关于我们 >   可持续发展 >  负责任的商业实践 道德标准 负责任的商业实践 我们的文化深深植根于核心价值观。我们的成功建立在交付高品质流体系统产品的基础上,这些产品持续引领并提升行业可靠性和性能标准。 客户体验 通过将我们独特的流体系统专业知识直接带给客户,我们已将自身定位为可信赖的合作伙伴,提供定制化解决方案以实现系统卓越性能,并增强运营的安全性与效率。   产品质量与安全 我们高度重视产品质量与安全,确保产品符合标准。客户依赖世伟洛克的产品与解决方案,以帮助控制直接排放、保障运营安全、满足法规要求并实现自身可持续发展目标。 SSC 质量培训 世伟...

  • 流体系统如何影响半导体工厂的成本

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...

  • 造船业

    美国船级社 (ABS) 法兰转换接头型式认证(英文版) 美国船级社 (ABS) 卡套管接头型式认证(英文版) 法国船级社(海事)型式认证(英文版) 挪威船级社 (DNV) 卡套管接头型式认证(英文版) 英国劳埃德船级社 (LR) 卡套管接头型式认证(英文版) 日本船级社 (Class NK)(认证号 95FV101B)(英文版) 美国海军认证函 - 合金 400/405(英文版) 美国海军认证函 1/4"" 至 2"" - SS(英文版)

  • 案例分析: 燃料电池系统为氢能交通工具提供动力

    赋能氢能交通工具:Spectronik 的可靠的燃料电池创新之旅 在快速发展的清洁能源和城市交通工具领域,Spectronik已经确立了自己行业先锋的地位。Spectronik的使命是为轻型汽车和自动移动机器人开发和部署氢燃料电池系统,它正在不断突破可持续交通工具的极限。公司总部位于新加坡,十多年来不断精进技术,不仅确保性能,更要确保长期安全性和可靠性——这是任何能源前瞻性解决方案的关键要素。 但技术前沿的创新也面临着独特的挑战。设计氢燃料电池的流体系统并非易事。标准解决方案可能存在不足,现有的元件可能无法满足在严苛环境下保证效率和安全性所需的精确要求。Spectronik 深知其需要的不...

  • 绿氢生产成功的合适接头

    绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性 近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。 尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要...

  • 循坏回路密闭取样系统:如何减少逸散

    如何在取样过程中减少逸散性排放?考虑循环回路密闭系统 Matt Dixon ,世伟洛克公司全球技术主管 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类逸散性排放方面面临着前所未有的压力。 不熟悉取样?从这里开始 学习取样基础知识 实现零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑一下大型设施中可能存在的数十个取样(或定点取样)点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其...

  • 不锈钢中的点蚀与缝隙腐蚀

    如何识别和预防点蚀和缝隙腐蚀 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 腐蚀 — 因与环境产生化学作用而导致的工程材料劣化是一个代价高昂的问题。全球腐蚀成本估计约为每年 2.5 万亿美元。 1  根据美国国家腐蚀工程师协会 (NACE) 的研究,特别是在海上和近海应用中,管道系统中未受控制的不锈钢腐蚀是造成利润损失的主要原因,每年造成的损失高达 13.73 亿美元。据 NACE 称,这些数字可归因于“5.89 亿美元的地面管道和设施成本;每年 4.63 亿美元的井下管路费用;以及另外 3.2 亿美元与腐蚀有关的资本支出”。 2 好消息是,常见类型的腐蚀可以通过一些相对简单的措施来减轻或...

  • 尽可能地提高制氢电解槽效率

    利用高性能流体系统优化制氢电解槽的效率 氢气作为一种具有巨大潜力的低碳能源继续受到关注。以下是证据之一:欧盟委员会的目标是到 2030 年在欧盟生产 1000 万吨并进口 1000 万吨的可再生氢气。 1 在中国,2023 年电解槽需求略高于 2GW,但预计到2028年,这一需求将增长到40GW。 2 使氢气成为一种主流能源取决于产能的增加和可靠的生产。实现这一目标始于氢气生产设施的核心,即优化电解槽。电解槽的重要工作是将水和电转化为氢气和氧气。为了尽可能地提高电解槽的效率和功效,电解槽需要可靠的水输送和由此产生的氢气和氧气的有效流出。 这意味着,在设计新的氢气生产设施时,执行这些功能的...

  • 世伟洛克基础知识

    流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 索取有关我们培训课程的更多信息 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何提供关键技能和益处,从提高安全性到节省成本。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学员将学习基础的卡套管接头知识,以确保系统的完整性并尽可能降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的装配;以及卡套管接头组件的测量。 卡套管接头安装检查基础知识 正确的检查...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.