text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 构建更出色的机械密封支持系统

    API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...

  • 针对您的应用选择合适的调压阀类型

    针对您的应用选择合适的调压阀类型 如果您管理一个工业流体系统,您就会知道,维持精确的工艺条件往往是运营的当务之急。压力是您重要的工况条件之一,而保持理想的压力水平需要在您的系统中使用正确类型的 调压阀 。 您的系统和应用有特定的需求,有多种多样的调压阀可供选择。您如何能够确保针对您的应用选择合适类型的调压阀?请继续阅读,进一步了解关于调压阀具体类型和需要注意的关键特性的信息。 了解调压阀选择的基本知识 工业调压阀一般可分为两类:减压调压阀和背压调压阀。请在我们的博文“如何选择调压阀”中了解这些类型的调压阀的不同功能以及它们的工作原理。 了解更多关于如何选择调压阀的信息 应用:...

  • 氢气接头的剖面图

    适合氢燃料电池技术接头应具备的四大品质 世伟洛克新产品开发首席工程师 Chuck Hayes   在开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车和基础设施方面,氢气本身的物理化学性质是非常严峻的挑战之一。 氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来容纳氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气离开储罐并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。 这些情况突显了在连接高压氢燃料系统关键部件的接头中保持出色性能的重要性。应用于氢燃料电池技术的接头必须展示出一些关键特性,以确保长期...

  • 化学品制造中的分析仪表

    INEOS 如何实现分析仪表精度 先进的特种聚合物对我们的现代化世界越来越重要。只需询问 INEOS 中的任何人。INEOS 是一家为燃料和润滑油、食品包装、建筑、纺织品等市场提供解决方案的全球石化制造商。 对于INEOS风险很高,但是凭借生产准确,可靠,安全的高质量产品,他们有能力实现他们的目标INEOS在该公司位于德克萨斯州 La Porte 的制造工厂,为确保生产的产品符合聚合物溶液开发所需的符合的高精度标准,建设先进的在线分析系统。为确保这些系统按预期工作,INEO 多年来与世伟洛克东南德克萨斯公司的团队密切合作。 INEOS 分析专家 Claude Stephens 说:“作为...

  • 取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题

    常见问题:取样钢瓶维护须知 世伟洛克埃德蒙顿定制解决方案经理 Tristian McCallion 在任何工业环境中, 取样 都属于常规操作的一部分,因此让您的 取样钢瓶 保持安全工作状态是必要的。损坏或失效的钢瓶可能会给工作人员带来安全问题,并可能影响到取样的准确性和完整性。这使得任何以取样为中心的操作,必须定期、主动地维护取样钢瓶。 如果您曾经想要知道,钢瓶瓶体上的一个小凹痕是否需要担心,或者不太了解如何识别快速连接件是否损坏,那么您不是唯一困扰的人。我们已经汇总了有关取样系统钢瓶维护的一些常见问题和解答。以下是部分解答: Q: 我是否真地需要取样钢瓶维护计划? A: 取样钢瓶是...

  • 世伟洛克2021年热门博客文章

    您迫切想要知道的问题解答:2021 年度回顾 从半导体工厂到海上油气平台再到研究实验室,我们的客户在各种高风险的环境中开展业务。但有时,这些不同的行业面临着共同的挑战。 这些共同的挑战都反映在我们 2021 年阅读量较高的博文中。您向我们的专家了解更多关于腐蚀控制、接头选择、分析仪器的挑战等信息。以下是今年您迫切想要知道的问题解答: “我该如何阻止腐蚀造成的运行停机?” 工艺驱动型行业通常要面对一系列的化学成分和环境条件,这意味着如果不采取适当的措施,腐蚀及其引起的问题会威胁到运行效率。 腐蚀是导致海上与近海石油和天然气应用利润损失的主要原因,所以我们的读者对如何识别和防止常见的腐蚀...

  • 减少设施中的工业排放

    减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。 全球销售业务开发经理 Sean Hunsicker ’在化学工艺、油气或其他工业工艺设施中,人们很容易习惯于某些声音、景象和其他环境条件。走在地板上,您可能会听到远处压缩空气管路的嘶嘶声。您可能会在某些蒸汽管道下看到小水滴,或者捕捉到一缕工艺气体的微弱气息。 这些看起来可能像是一个运行中的设施的典型标志,—但实际上,它们是不同形式的流体系统泄漏的迹象。虽然它们的严重程度可能会有所不同,但这些泄漏几乎总是会导致某种效率低下,甚至可能危及您的员工和环境。 真实泄漏: 由于压力屏障未能遏制系统流体或者未能将其与周围环境隔离导致的泄漏。这种...

  • 软管连接类型和实例

    如何选择正确的软管端接 Doug Nordstrom,高级产品经理 工业软管在全球各地的工厂中发挥着至关重要的作用—,但它们往往没有得到制造商提供的有用的优秀实践指导。软管的选择、安装、检查和维护通常由用户或安装人员自行决定。如果选择错误,指定的软管有可能表现得不尽如人意,并可能过早失效,这可能导致成本增加,并可能在您的设施中造成安全隐患。 您的软管端接是一个很好的例子。在设计流体系统时,要考虑的柔性软管端接类型多种多样,而所选的类型出错可能会损坏工艺、使员工面临危险,并可能降低您的收益。重要的是,要定期检查您的端接的性能,并考虑不同的类型是否可以提高您系统的效率或质量。 联系当地软管...

  • 机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施

    世伟洛克 ® FK 系列接头与锥面及螺纹接头的比较:了解二者的区别和优势 作者:Doug Nordstrom 多年来,锥面及螺纹接头一直是各种石油和天然气应用的可靠选择。当与特殊的抗振动接管一起使用,并由知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些配件在中压应用中具有可靠的性能。 在锥面及螺纹接头的常见应用中,风险很高。泄漏或故障会导致计划外的维护,增加开支,以及许多环境健康和安全风险。由于海上油气业主和运营商面临着巨大的压力,需要确保安全和环保,同时控制成本和优化效率,因此石油和天然气接头泄漏或其他故障可能会导致严重的挑战。 考虑到所有这些,石油和天然气运营商在选择接头时需评估利弊。例如...

  • 卡套管切割工具及更多:五种必不可少的流体系统工具

    卡套管切割工具及更多:每个专业人员需要的五种必不可少的流体系统工具 世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott 在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要常用的操作员和技术人员应熟悉的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用 但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀? 学习优秀实践 做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖于密封、持久的连接—,并且需要正确的工具来制...

请稍候几分钟,不要关闭此页面