• 气体取样系统与取样方法实用指南

    气体取样方法实用指南 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可帮助校验 在线分析仪 的读数,该方法是获取工艺实时运行数据的主流手段。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多气体取样相关信息 气体取样基本准则 遵循几项基本准则,可确保...

  • 如何校准分析仪器系统中的分析仪

    如何校准分析仪器系统中的分析仪 Tony Waters,取样系统专家、讲师 在许多分析仪器系统中,工艺分析仪都无法提供绝对测量,而是以通过校准确定的设置为基础提供相对响应。校准是一个关键而又容易出现较大误差的过程。校准 工艺分析仪 校准工艺分析仪时,我们让一种已知成分和数量的校准流体流过分析仪来测定其成分浓度。当测量结果与校准流体的已知含量不一致时,就对工艺分析仪进行相应调整。之后,在分析工艺样品时,分析仪读数的准确度将取决于校准过程的准确度。 系统设计 选择系统设计不正确是一种常见的校准问题。很多情况下,校准流体都被连接到流选择阀系统的下游,而没有利用图 1 中展示的双关断和排放 (...

  • 氢燃料电池应用案例

    应用案例:世伟洛克的协作精神造就 Luxfer 的氢燃料解决方案 由于载有多个高压易燃气瓶,安全是氢燃料电池公交车和卡车在熙熙攘攘的城市街道上行驶的首要任务。整个车辆必须通过设计保证安全性,特别是燃料传送系统。各系统组件必须经过测试,以确保满足严格的标准。车辆制造商有责任寻找可靠的供应商来提供始终安全、无泄漏的氢动力系统。 Luxfer 气瓶公司致力于满足其替代燃料 (AF) 客户安全和效率的要求。作为世界上最大的高压铝制气瓶和复合材料气瓶生产商,该公司还生产全套替代燃料传送系统,包括用来将流体从 Luxfer 气瓶运送到车辆发动机或燃料电池的卡套管、接头、阀门及其他组件。 打造更加清洁...

  • Lightfoot Defence 案例分析

    案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新 关于客户 Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。   英国国防部和欧洲战斗机 英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 ...

  • 为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要

    如何采用卸荷阀加强化工厂的安全 世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil 化工厂和精炼厂中的现代流体系统可能非常庞大,有数不胜数的小孔径卡套管向着不同方向分出,用以完成若干重要功能。 伴随着这种复杂性,安全威胁有可能发生在意想不到之处。由于工厂经理和操作人员无法始终监控这些复杂系统的每一个部分,某些前期设计选择对于维护化工厂的安全至关重要。 这是关于化工厂安全的两部分系列中的第一篇文章。在您阅读完这篇文章后,请务必查看第二部分。 其中一个选择是在流体系统的关键点上加入卸荷阀。通过释放可能导致冲出、设备损坏或系统故障的过量压力,卸荷阀实际上是流体系统和整个化工厂安全的一个...

  • 通过海上钻探探索地球的秘密

    深海科研船使用海上钻探技术,揭开地球的神秘面纱 海底深处潜藏着地球上一些谜团的答案。地球地壳和板块运动揭示了解开这些谜团的线索,日本深海科学钻探船 (D/V) Chikyu 上的研究人员有时将之称为地球的“记忆”。 日本地球与海洋科学技术机构 (JAMSTEC) 一直在部署包括 Chikyu 在内的多艘船只,来调查从地震活动到气候变化的自然现象,这些船只都利用了海上钻探技术。 虽然 JAMSTEC 和 Chikyu 与海上钻探有所关联,但它们率先将立管钻探系统应用于科学研究目的。通过钻探地壳, Chikyu 的科学家收集到样品后,会在船上进行实时分析,探索地球深处的能量如何影响现代生活。...

  • 循坏回路密闭取样系统:如何减少逸散

    如何在取样过程中减少逸散性排放?考虑循环回路密闭系统 Matt Dixon ,世伟洛克公司全球技术主管 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类逸散性排放方面面临着前所未有的压力。 不熟悉取样?从这里开始 学习取样基础知识 实现零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑一下大型设施中可能存在的数十个取样(或定点取样)点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其...

  • 弥补技术缺乏:实现良好培训团队的 3 个步骤

    弥补技术缺乏:实现良好培训团队的 3 个步骤 全球服务团队产品经理 Andy Hitchcock 在世界各地,制造工厂都面临着一项日益严峻的挑战:资深员工逐步接近退休年龄。对于工厂经理而言,这意味着在丰富的知识流失之前,要找到某种方式让经验欠丰富的员工掌握最新信息,特别是在流体系统之类的关键领域。 在这种情况下,实施 正式培训 是确保系统安全高效的重要策略。那么,从哪里开始着手?下面,世伟洛克全球服务团队将分享建立有效流体系统培训计划的三个步骤。 第 1 步:不放弃任何人 虽然新员工培训通常放在首位,但为各种能力和经验水平的员工提供持续学习的机会同样非常重要。许多员工不仅寻求与他们相...

  • Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿

    Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿 西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车制造商为该国主要的交通运营商 EMT Madrid 提供 以压缩天然气 (CNG) 为动力的城市公交车 。 “我们的车辆具有与同等柴油车完全相同的扭矩和功率,并且以同样的方式运行,” Scania Ibérica 城市公交车业务经理 Pedro Cotera 说。“更重要的是,除了在减排方面带来明显的好处外,它们的噪音也只有原来的一半,这为我们赢得了来自全国各地司机和运营商的大量积极反馈。” 虽然 Scania 提供了一系列的清洁交通运输车辆...

  • 流体系统泄漏检测与检查

    流体系统泄漏的常见原因和成本 在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。您肩负着保障工厂安全与生产效益的重任,即便微小泄漏也可能引发问题。因此,明晰泄漏的发生机制与成因、掌握泄漏定位与检测方法,并最终制定全厂范围的泄漏治理与管控方案,至关重要。 泄漏检测服务 流体系统三大常见泄漏原因 令人意外的是,大多数泄漏并非由不合格部件导致。相反,泄漏多源于人为失误 — 无论是部件安装环节,还是部件选型本身。选择恰当的部件并正确安装可提高工厂安全性,并节省大量时间和成本。 为助力您的团队更好地理解并管控工厂泄漏问题,世伟洛克现场工程师总结出以下三大常见泄漏诱因: 金属之间的密封不可靠: 制作...

请稍候几分钟,不要关闭此页面