text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 审查海上流体系统的 3 大理由

    审计海上流体系统的 3 大理由 世伟洛克苏格兰公司现场工程师 Mark Garvey “我的钻井平台状况 真的 如此?” 如果您是海上油气平台 的运营商,那么这可不是您希望说出的一句话。 然而,这是在我担任世伟洛克苏格兰公司现场工程师的工作中,在我对海上平台上的小孔径卡套管流体系统进行审查之后从油气 高管那里听到的一句话。常见的审计结果包括阀门泄漏、流体系统连接不良以及规格不匹配。所有这些都可能导致运营商付出高昂的代价,并可能危及工作人员的安全,—而运营商却对发生的一切全然不知。 优化您的海上运营 是否希望更加清晰地了解您的钻井平台状况?以下是为什么海上油气 平台会从第三方审查中受...

  • 如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

    为什么系统性能依赖于正确的卡套管制备工艺 优质的卡套管和高度精巧的管接头建立了炼油厂中某些非常关键的连接。在确保各个连接均为合适的—材料类型、卡套管尺寸、壁厚、材料特性、现场规格时,您必须考虑多个变量。 当技术人员将这些连接件组装在一起时,良好的做法对流体系统的成功运行同样重要。卡套管及接头失效的常见原因之一是安装不当。在紧固接头之前进行的—所有适当卡套管处理和制备工艺—对于工厂操作员可信赖的安全、防漏而持久的连接是必不可少的。 获得卡套管接头培训 如何确保炼油厂维护人员熟悉、掌握并拥有合适的资料和工具,以便在整个工厂内完成高质量的连接?以下是需要考虑的一些非常重要的事项。 何为利...

  • 为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头

    问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具  的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...

  • 您需要了解的有关调压阀的所有信息

    您需要了解的有关调压阀的所有信息 调压阀 是工业流体和分析仪器系统的重要组成部分。这些关键元件有助于保持所需的系统压力和流量,用以应对运行系统的变化。对于任何流体系统技术人员来说,对不同类型的调压阀及其性能的工作知识是至关重要的。 您是否想要更深入了解调压阀?您是否需要了解如何为您的应用选择正确的调压阀?您是否想要让流量曲线更平稳?对于所有这些疑问,甚至更多的疑问,我们都能提供答案。以下是几篇人气博文,从各个角度介绍调压阀。 从世伟洛克调压阀专家处了解更多信息 如何选择调压阀 在这篇博文中,您将了解工业流体与分析系统的常用调压阀类型之间的区别,以及如何选择适合您系统需求的调压阀。...

  • 构建更出色的机械密封支持系统

    API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...

  • 如何优化半导体 ALD 工艺

    合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...

  • 机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施

    世伟洛克 ® FK 系列接头与锥面及螺纹接头的比较:了解二者的区别和优势 作者:Doug Nordstrom 多年来,锥面及螺纹接头一直是各种石油和天然气应用的可靠选择。当与特殊的抗振动接管一起使用,并由知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些配件在中压应用中具有可靠的性能。 在锥面及螺纹接头的常见应用中,风险很高。泄漏或故障会导致计划外的维护,增加开支,以及许多环境健康和安全风险。由于海上油气业主和运营商面临着巨大的压力,需要确保安全和环保,同时控制成本和优化效率,因此石油和天然气接头泄漏或其他故障可能会导致严重的挑战。 考虑到所有这些,石油和天然气运营商在选择接头时需评估利弊。例如...

  • 高纯面密封接头说明

    为什么真空面密封接头是高纯半导体应用的理想之选 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 鉴于 半导体行业 对生产更强大的芯片所需的越来越小的工艺节点永无止境的追求,保持工艺洁净度越来越具有挑战性。为了满足这些不断变化的需求,晶圆厂必须创造出带来毫不妥协的精度和洁净度的生产环境,而设备商必须开发出不断进步的设备来满足这些需求。 在要求严格的超高纯 (UHP) 流体系统应用中 — 例如,惰性气体或特殊气体 — 接头连接是设备商的一个关键考虑因素。虽然超高纯系统通常采用焊接,以尽量减少泄漏的可能性,但某些连接件必须定期拆装,以进行维护或更换。但是,由于一些工艺流体的腐蚀性和操作条件...

  • 小足迹,大影响:如何检测和防止

    您如何知道仪表损坏或可能发生故障? Dave Ross,高级技术服务工程师 压力表看起来很小,但它是各行各业的系统中的关键部件。它们提供的系统压力的直观指示让您知道一切是否都在正常运行,或者是否存在急需解决的问题。压力表计量不准确可能导致系统输出质量下降,这是因为丢失有效数据以及系统压力过大或过小而导致的效应。发生故障的仪表还会将系统流体释放到环境中,从而可能对员工造成伤害,对系统造成损坏,进而需要停机并产生维修费用,导致系统输出和利润损失。 识别即将发生的仪表故障及故障原因的指示将帮助您快速识别出压力读数不再准确,从而帮助您避免不良后果。 如果怀疑您可能没有适合您的应用的仪表,请继续...

  • 选择高性能 CNG/LNG 接头

    在选择 CNG/LNG 卡套管接头时,应注意的事项 首席新产品开发工程师 Chuck Hayes 全球的汽车制造商,越来越多地选择将压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 作为清洁燃料,满足愈发严格的排放要求。 想要利用 CNG 和 LNG 的巨大商业潜力,就需要从燃料源到车辆的各个层面,开发出高质量燃料输送系统解决方案。为了实现安全、长期的系统性能,应谨慎地选择系统的零部件,包括 预弯燃料管路 、 阀门 、 挠性软管 、 测量装置 ,以及非常重要的 卡套管接头 。 对于参与组装 CNG/LNG 车辆以及使这些车辆得以运行的加气基础设施的原始设备制造商 (OEM) 而言,选择...

请稍候几分钟,不要关闭此页面