text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 工厂有效改造的七点建议

    提高工厂改造有效性和效率的七点建议 世伟洛克目标市场副经理 Mike Aughenbaugh 和世伟洛克东南德克萨斯公司下游销售经理 Steven Robertson 工厂改造是全球化工厂和精炼厂的一项重大举措。这些复杂的事件通常涉及来自多个供应商的数百名技术人员,这些技术人员同时工作,一次性完成特定系统或整个工厂的各种重要维护、翻新和更新活动。 由于改造涉及停止制程,从而停止生产,因此尽可能高效地完成这些项目符合所有者/经营者的利益。此外,长期的改造项目涉及延长承包商留在现场的时间,从而增加了成本和风险。对于较大的设施,改造可能需要多年的计划,是代表经营者进行的大规模投资 - 改造很少...

  • 优化半导体晶圆制造的温度控制

    如何通过适当的热控制优化半导体晶圆制造产量 世伟洛克应用解决方案工程主管 Brian Rudary 和世伟洛克产品经理 Doug Nordstrom 半导体晶圆制造面临的挑战与日俱增。随着全球对芯片的需求激增,晶圆厂、设备商和价值链的所有环节都在不断提高新的工艺效率,并利用新技术尽可能地提高产量。 实现高产量的一个普遍有效的策略是保持工艺腔室的超低温稳定性,以提高半导体晶圆制造生产的效率。但是,由于现在所需的温度可低至 -40 C,因此在当今的晶圆厂环境中,整个热循环回路,即由冷却器、泵、热交换器和连接它们的元件组成的生态系统的性能达不到理想状态可能是不可接受的。 那么,如何确保您...

  • 为什么绿氢是一种可持续的燃料来源

    氢气:真正可持续的替代燃料  Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 世界继续开发化石燃料的替代品。可持续性是主要动力。减少和彻底消除来自各种应用的二氧化碳 (CO 2 ) 排放是一个愈发重要的目标。 当谈到任何潜在的替代燃料时,务必要问: 真的 可持续吗? 有评论家对氢气提出了这样的问题,氢气是前景巨大的替代燃料之一,在许多应用中都在不断获得青睐。答案是“是的,氢气可以成为一种可持续的替代燃料。” 在揭开氢气的常见误解系列的最后一部分,我们将探讨氢气的不同生产方式,以及为什么氢气是一种真正的可持续替代燃料。   本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的...

  • 如何排查常见的调压阀问题

    如何排查常见的调压阀问题 工业流体系统工艺依靠精确的流体温度、流量和压力设置来按预期运行。包括 调压阀 (或减压阀)在内的许多关键部件在保持必要的工艺条件方面至关重要。 那么,当调压阀出现故障或失效时会发生什么? 调压阀设计用来控制系统压力,同时考虑系统参数的变化。您可能会看到下游压力下降或增加,而其中每种情况都可能影响工艺的质量和安全。能够确定意外压力变化的原因有助于在问题变得更严重之前予以纠正。 尽管在整个工业流体系统中有许多因素可能导致压力变化,但有些常见问题您能够识别并加以解决。在本博客中,我们将介绍一个简单的三步流程,您可以使用该过程来排查可能遇到的调压阀问题,从而帮助减少调...

  • 优化这些应用以建造更具盈利能力的半导体Fab厂

    使Fab厂运营更具盈利能力的三个流体系统的重点领域 全球 半导体 市场继续经历着巨大的增长。截至 2023 年 2 月,半导体工业协会 (SIA) 报告称 2022 年全球半导体行业销售总额为 5735 亿美元,是有史以来最高的年度总额,与 2021 年的 5559 亿美元相比,增长了 3.2%。 满足需求取决于建造新的半导体Fab厂和优化现有Fab厂。仅在 2022 年底,美国就有 46 个新的半导体Fab厂项目 宣布 。但这一数据只说明了部分问题,因为预计未来几年的需求将激增。 有无数的流体系统和应用使价值数十亿美元的半导体制造设施的运作成为可能。对于晶圆厂来说,降低芯片生产能力方面...

  • 现场工程支持的益处

    工程援助如何帮助保持半导体生产的活力:与全球现场工程师经理 Greg Mlynar 的问答 随着对更短周期的供应链和材料采购、可用性和运输方案的需求,以及新工厂的快速建设,芯片制造商需要解决方案来跟上。随着工艺和设施的标准化变得越来越重要,以及对半导体芯片的需求持续增长,对工程专业知识和材料本地化的需求也越来越大。 这也是第三方工程援助作为新晶圆厂运营团队的有机体可以发挥宝贵作用的部分原因。特别是,苛刻的高纯度流体系统会对工厂尽可能有效地生产的能力产生重大影响,而工厂内部可能并不总是具备关于如何优化此类系统的专业知识。 世伟洛克公司的 Greg Mlynar 领导着一支半导体领域的工程团...

  • 关于氢能源交通您需要了解的所有信息

    关于氢能源交通您需要了解的所有信息 随着能源部门寻求开发日益具有可持续性的解决方案,由绿色氢气产生的能源是一个越来越热门的话题。但氢气本身可能是一种具有挑战性的气体,这意味着整个氢气生产、燃料电池、储存、加氢基础设施以及车载供氢系统中的高完整性流体系统部件对于确保可靠性、寿命和操作员安全至关重要。了解如何选择有效、耐用、高效的元件是推动氢能源交通发展的关键一步。 是否对为氢能源交通选择合适元件有疑问?我们会提供答案。以下是世伟洛克博客文章目录,其中有关于交通和氢能源运输的疑问的信息和解答。在这些文章中,我们讨论并打破了许多对氢气的误解。此外,还可以了解更多关于氢气接头和替代方案的信息。 ...

  • 如何通过培训消除石油和天然气平台上的风险

    如何通过培训消除石油和天然气平台上的风险 世伟洛克苏格兰公司技术服务总监 Bill Dickie 在石油和天然气行业中,健康与安全极为重要,而我所在地区的运营商对此同样非常清楚。北海拥有丰富的油气储量,50 多年来始终处于英国石油和天然气行业的前沿。尽管本行业尚未发生任何事故和事件,但是训练有素的工作人员严格遵守久经考验的实践有助于减少当今和 未来发生的事故。 对于石油和天然气运营商而言,确保人员胜任能力和投资于培训是必不可少的。研究表明,碳氢化合物排放(或 HCR)占每年报告的危险事件的 40% 以上。 1 据估计,50–70% 的 HCR 事件部分或全部与人为因素有关。 2 了...

  • 支持绿色氢气的生产和储存

    小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的 氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO 2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。 到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍: 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。 今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。 Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现...

  • 在氢气阀门方面要关注什么

    高性能氢气阀门:选择时应关注什么 Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 氢燃料作为一种交通解决方案正在迅速发展。它已经证明了自己的安全性、成本效益性、实用性和可持续性。简而言之:它是交通领域未来 的理想途径。 氢能源是交通领域未来的理想途径。   为了实现这一潜力,氢能源车辆和加氢基础设施必须用高质量的材料来设计和建造,以提供无泄漏的密封性能,需要能够持续几年甚至几十年。不是任何元件都能胜任这项任务。氢燃料的生产和处理有其独特的一系列挑战,因此对整个氢燃料系统的元件要求有一套特定的性能标准。 H2 误解:揭秘 负责控制车辆或固定系统中氢气流动的 阀门 是一...

请稍候几分钟,不要关闭此页面