text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 提高取样系统准确性的注意事项

    提高取样系统准确性的注意事项 现场工程师(北美)Ken Backus 即使对于经验丰富的流体系统工程师和分析仪技术人员来说,可靠的工艺样品准确性也可能是一大挑战。通常,查明不准确的原因就像猜谜游戏一样,并且诊断问题所花费的时间越长,则在不符合规格的产品上所损失的金钱就可能越多。 是否想要获取更准确的样品?以下是在您的工厂中提高样品准确性的注意事项快速列表: 请 检查是否存在简单的系统错误。 有时,可以轻松查明导致工艺取样不准确的原因。定期检查样品系统,以消除反向单向阀阻断样品流动或快速回路倒流之类的简单错误。 请 保持样品流动。 成功取样取决于确保工艺样品流体保持正确的流速、压力和温...

  • 软管接头类型及应用场景

    选择合适软管接头的技巧 Doug Nordstrom,高级产品经理 工业软管在全球各地的工厂中发挥着至关重要的作用,但它们往往没有得到制造商提供的有用的优秀实践指导。软管  的选择 、安装、检查和维护通常由用户或安装人员自行决定。如果选择错误,指定的  软管  有可能表现得不尽如人意,并可能过早失效,这可能导致成本增加,并可能在您的设施中造成  安全隐患  。 您的软管端接是一个很好的例子。在设计流体系统时,有多种类型的柔性软管接头可供考虑,若选型不当,不仅会影响工艺、对作业人员构成安全威胁,还会损害企业经济效益。定期检查您的端接连接的性能,并考虑不同类型的连接是否可以提高您系统的效率或...

  • 提高工业流体系统效率的 4 种策略

    提高工业流体系统效率的 4 种策略 Cory Cottrill 您有许多职责 — 安全高效地运营工厂,尽可能地提高吞吐量,降低成本,以及避免停机。同大多数工厂经理和工程师类似,您可能不具备管理这些职责以及出现的新挑战所需的各种资源。 当世伟洛克现场工程师在现场与我们的客户工作时,我们通常会讨论一些有利于迅速提高流体动力系统效率,而不增加工作量的策略。下面,我们将介绍如何确定相关策略,并开始在您自己的工厂内实施它们。 选择泄漏应对策略 如果您的设施常常发生泄漏,别担心,并非只有您是这样。在我们参观的大多数工厂中,都会发现泄漏,而且泄漏可能是降低工厂效率的主要因素。每次管路中的压缩空气泄...

  • 如何避免 FPSO 船舶流体系统建造问题

    应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 Barry Rowe-Platts,工程服务技术负责人 随着石油和天然气行业企业在应对不可预测的市场环境的同时,努力维持上游业务的盈利能力, 浮式生产储油卸油 (FPSO)   油轮作为开发全球油田的高效、经济手段,正受到越来越多的青睐。  尽管 FPSO 船舶具备与固定式石油和天然气平台相同的功能,但其独特之处在于能够随着新机遇的出现以及经济条件和地缘政治的变化而重新安置。预计未来几年 FPSO 船舶的部署将增加 - Fortune Business Insights 预测,到 2...

  • 什么是逸散性排放以及如何避免泄漏

    探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...

  • 气体取样系统与取样方法实用指南

    气体取样方法实用指南 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可帮助校验 在线分析仪 的读数,该方法是获取工艺实时运行数据的主流手段。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多气体取样相关信息 气体取样基本准则 遵循几项基本准则,可确保...

  • 绿氢生产成功的合适接头

    绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性 近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。 尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要...

  • 为什么绿氢是一种可持续的燃料来源

    氢气:真正可持续的替代燃料  Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 世界继续开发化石燃料的替代品。可持续性是主要动力。减少和彻底消除来自各种应用的二氧化碳 (CO 2 ) 排放是一个愈发重要的目标。 当谈到任何潜在的替代燃料时,务必要问: 真的 可持续吗? 有评论家对氢气提出了这样的问题,氢气是前景巨大的替代燃料之一,在许多应用中都在不断获得青睐。答案是“是的,氢气可以成为一种可持续的替代燃料。” 在揭开氢气的常见误解系列的最后一部分,我们将探讨氢气的不同生产方式,以及为什么氢气是一种真正的可持续替代燃料。   本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的...

  • 中国的国富氢能如何建设安全的加氢站等设施

    中国的国富氢能如何在世伟洛克的帮助下建设安全的加氢站等设施 氢能交通将为中国的碳中和目标扮演重要角色。中国政府已明确表示,这种技术将是新兴和未来产业战略发展方向的关键。 为了帮助氢能源行业发挥其潜力,更广泛的交通行业正在不断创新和进步。江苏国富氢能技术装备公司 (国富氢能) 是这一推动力的一部分 — 该公司专门从事氢能源产品的设计、制造和技术服务及销售,包括加氢站、车载供氢系统、液氢储运设备、液氢储罐等。 了解氢能源解决方案 在追求开发安全可靠的氢能车辆和氢气加注技术的过程中,他们自 2016 年起与世伟洛克上海紧密合作,在世伟洛克公司设计和制造的高可靠性流体系统元件的支持下,世伟洛克...

  • 如何选择调压阀

    调压阀简介与选型指南 调压阀在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。选择合适的调压阀对保障系统安全、按预期运行至关重要;选型不当会导致效率低下、性能不佳、故障频发,甚至带来安全隐患。 掌握调压阀选型方法,需要了解调压阀的不同类型、工作原理及其如何能够利用它们来满足您的系统需求。继续阅读,深入了解调压阀、其功能以及如何根据系统需求确定理想选型。   什么是调压阀? 从基本层面上讲,调压阀是一种机械装置,旨在控制上游或下游压力,响应系统中的变化。这些变化可能包括在常规系统运行期间发生的流量、压力、温度或其他因素的波动。 调压阀的作用是什...

请稍候几分钟,不要关闭此页面