text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧

    背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...

  • 在海上 HPU 中采用中压球阀

    富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...

  • 管理调压阀中的供压效应 (SPE)

    管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀  中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。   什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。 调压...

  • 制冷剂生产中的安全取样方案

    取样的一致性如何帮助制冷剂生产企业持续创新 在竞争激烈的制冷剂生产领域中,产品质量的一致性和产品的快速上市能够帮助生产企业保持行业领先。 强大且高效的化学品取样方案帮助常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(以下简称三爱富)保持住了这样的特点。凭借快速、一致的生产,以及严格遵守安全和环保协议,三爱富已然处于行业领先地位。 产品质量对于三爱富有多重要?他们又能够从保持高密封性和可靠性的 取样 系统中得到什么优势?我们请三爱富团队以及与之紧密合作了四年的世伟洛克(上海)团队,用他们自己的话来告诉您。 保持工厂安全 三爱富氟制冷剂、氟泡沫剂、清洗剂、新氟聚合物材料、氟精细化学品。这些物质具有很...

  • 线上培训的五大益处

    利用线上培训的五个理由 尽管新冠疫情带来了很多挑战,但全球发展并未停滞。一家在澳大利亚燃气行业领先的燃气供应商,专注于安全和可持续地开发天然气资源,为全国的工业和家庭提供能源。 当新颁布的防疫规定禁止人们外出时,该燃气公司也不允许外来访客进入其液化天然气 (LNG) 设施,我们需要想出一个新方案来继续 培训 。面对这些挑战,该燃气公司与 Swagelok Western Australia 和 Swagelok Eastern Australia 合作,迅速制定了一个完全在线上开展的培训计划,确保客户员工掌握正确的技能,安全地开展工作。 即便疫情肆虐, LNG 设施的生产运营仍要继续,所...

  • 使用增强型气体面板降低维护成本

    如何通过改善气体分配来减少您的维护支出 世伟洛克伦敦,地区现场工程师 Mark Welch 对于维修技术人员来说,维修气体压力控制面板通常就像解开一道难题。 卡套管或管道布局混乱或不直观 可能 会阻碍对需要注意的组件的检视。几个螺纹连接可能需要拆卸以便维修,然后再完成任务后重新制作。没有标签的 阀门 或 调压阀 可能会让技术人员不知道如何选择备件。 所有这些工作都耗时、耗力,因此成本很高 — 但对于需要广泛分配各种气体进行操作的化工厂或实验室来说,这些都是必要的。系统的可靠性是必须的。如果在需要的时间和地点没有气体供应,操作可能会大大减慢甚至停止。 在此视频中了解气体分配解决方案: ...

  • 提高输出质量与生产效率

    光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率 Rosendahl Nextrom 是电信行业光纤和光缆生产设备技术的领先供应商。其核心竞争力包括提供用于光学玻璃预制件制造、光纤拉丝与涂覆、带材制造、检验和光缆的解决方案,所有这些都需要保持洁净和气体纯度,才能确保最终产品的质量和可靠性。 为跟上行业创新和变革的快速步伐,Rosendahl Nextrom 转向世伟洛克赫尔辛基寻求流体系统定制化解决方案,帮助他们预防泄漏、确保产品质量和一致性以及简化操作。 了解 Rosendahl Nextrom 如何能够提高生产效率和产品质量 洁净是关键 预制件和光缆的生产分为多个工作阶段。为保护最终产...

  • 优化材料选型,提高安全性并节约成本

    为什么优化的流体系统材料选择可帮助提高海上安全性并降低成本 降低成本是海上石油和天然气平台以及浮式生产装置所有者最重要的目标之一,仅次于确保在平台整个生命周期内实现安全、合规的运行。 可通过指定能够在整个平台中的各种流体系统和部件中使用的相应材料来实现对这两个目标的优先级排列。例如,316 不锈钢卡套管和卡套管接头具有良好的耐腐蚀性,在许多平台应用中是一个非常经济的选择。但一些更具挑战性的应用将需要由超级奥氏体 6 钼或超级双相 2507 等更强大可靠的合金来提供更高的耐腐蚀性,这些合金具有较高的前期成本。 海上环境具有极具挑战性的工作条件 - 这会使人们倾向于为整个平台中的所有卡套管和...

  • 工厂有效改造的七点建议

    提高工厂改造有效性和效率的七点建议 世伟洛克目标市场副经理 Mike Aughenbaugh 和世伟洛克东南德克萨斯公司下游销售经理 Steven Robertson 工厂改造是全球化工厂和精炼厂的一项重大举措。这些复杂的事件通常涉及来自多个供应商的数百名技术人员,这些技术人员同时工作,一次性完成特定系统或整个工厂的各种重要维护、翻新和更新活动。 由于改造涉及停止制程,从而停止生产,因此尽可能高效地完成这些项目符合所有者/经营者的利益。此外,长期的改造项目涉及延长承包商留在现场的时间,从而增加了成本和风险。对于较大的设施,改造可能需要多年的计划,是代表经营者进行的大规模投资 - 改造很少...

  • 什么是阀门:阀门类型及功能讲解

    工业阀门 101:阀门的基本功能和类型 小口径流体系统在保障全球工业企业高效生产运行方面发挥着重要作用,而阀门在这些系统的功能实现中扮演着关键角色。 控制流量的阀门种类繁多,且控制方式各异。因此,流体系统操作人员必须了解现有的阀门类型以及不同阀门的功能,以确保为各自的应用场景选择合适的阀门。 要选择合适的阀门,流体系统设计师和操作员需要考虑以下问题:“是否需要停止和启动流体流动?是否需要控制流向?是否需要调节流量?是否需要保护系统免受过压影响?”这些问题的答案将决定需要哪种类型的阀门。在此基础上,设计师或操作员可以进一步考虑更详细的阀门选型因素,以确保所选阀门在尺寸、材质和性能...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.