-
Ask Swagelok 视频
有关于流体系统的问题? 世伟洛克问答系列 。 寻找工业流体处理问题的答案并不总是那么容易。因此,我们制作了 世伟洛克问答— 系列“技术技巧”式视频短片,向我们的科学家、工程师和其他主题专家提出您的问题。 您在寻找有关材料科学、产品设计或系统运行方面的见解吗?想了解石油、天然气、化工、清洁能源或半导体行业的市场趋势如何影响流体系统相关决策吗?观看下面的视频并将您对后续系列的疑问提交至 Ask@swagelok.com 。 (+) 软管 了解软管的选择、安装、维护及其他相关注意事项,以确保流体系统性能可靠。 ▶ 在半导体厂辅助设备区(Sub-Fab),应如何妥善布置软管? ...
-
氢气和 CNG 设计师可以从哪里寻求帮助?
Chuck Hayes 详细介绍了氢气和压缩天然气流体系统设计师可以从哪里获得认证方面的帮助 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes。 Chuck,我们一直在讨论包括氢气和压缩天然气的清洁能源认证和标准,以及这一过程中涉及到的所有问题。那么,Chuck,系统设计人员可以去哪里了解更多有关氢气和压缩天然气的认证和标准信息呢? CHUCK HAYES: 没错。答案相当简单。这与我们今天讨论的标题相同。没错,就是 Ask Swagelok 。 正是 ...
-
氢气和 CNG 产品有哪些不同的压力等级?
Chuck Hayes 解释了氢气和 CNG 压力等级的差异。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes。 Chuck,我们一直在讨论清洁能源标准和认证,一切都围绕着这个话题展开。Chuck,请帮助我们理解氢气和压缩天然气的压力等级。 CHUCK HAYES: 好的。这是一个很好的话题,很多人对此都很困惑。那么我们就开始吧,我们会让问题变得非常简单。 CNG 的压力等级为 248 bar。这很简单明了,没有真正的变化,而且已经存在了很长时间。 ...
-
为什么氢气系统需要与石油和天然气系统有不同的组件?
了解为什么氢气流体系统需要与石油和天然气系统不同的组件。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同? CHUCK HAYES: Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢? 如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球...
-
为什么氢气系统的设计与石油和天然气系统的设计不同?
了解为什么氢气流体系统的设计与石油和天然气系统不同。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同? CHUCK HAYES: Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢? 如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球的大...
-
确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计?
了解确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天再次请到 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们一直在讨论的是氢气应用流体系统与油气应用流体系统之间的设计差异。今天,Chuck,让我们来谈谈如何确定管路尺寸的问题。管路尺寸选择如何影响氢气流体系统的成本和设计? CHUCK HAYES: 好的。让我们快速谈谈如何确定管路尺寸,以及作为工程师,我们是如何计算管路尺寸的。 我们通过使用计算器、在线计算器等工具来计算管路尺寸,以控制流速和...
-
内部腐蚀的原因是什么以及如何缓解?
冶金高级科学家 Buddy Damm 解释了什么是内部腐蚀、存在哪些类型的内部腐蚀以及操作员如何预防或减轻内部腐蚀。 (+) 查看文本 BETH NIESER: 大家好,欢迎来到 Ask Swagelok 。我是 Beth Nieser,和我在一起的是 Buddy Damm,他是世伟洛克冶金部门的高级科学家。 Buddy,您已经向我们介绍了海上石油和天然气环境中的腐蚀问题。您向我们介绍了一些有关外部影响腐蚀的问题。您能谈谈内部影响腐蚀吗?有哪些不同类型的内部影响腐蚀以及如何缓解? BUDDY DAMM: 内部影响腐蚀是由于从油井中抽出的流体(液体或气体)造成的。每口油井的成分都可能...
-
如何进一步了解电解槽?
Hassan El Ghoul 解释了两种主要电解槽类型的差异、使用和可扩展性过程中可能出现的挑战,以及其他设计考量。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是主持人 Craig Gifford,今天我们邀请到了 Hassan El Ghoul,他是加拿大大西洋地区世伟洛克安大略公司的流体系统工程师。 Hassan,我们一直在讨论氢气制取—特别是电解槽。如果有人正在观看,而且对这个话题有点陌生,您能解释一下什么是电解槽吗? HASSAN EL GHOUL: 当然可以。电解槽是一种利用电流将水分解为氧气和氢气的装置。在我们的运行条件下...
-
如何填充取样钢瓶?
了解如何填充取样钢瓶以及用户应该了解该过程的哪些信息。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 您好,我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。我在索伦技术中心与我们流体取样专家之一的 Matt Dixon 一道,讨论的是液体取样注入金属气瓶。 Matt,取样气瓶究竟是如何充装的,您希望人们了解哪些内容? MATT DIXON: 通常情况下,当您往取样气瓶里充填样品时,您需要垂直方向充填液体,然后将供应压力连接到底部,这样气瓶就会从下往上充填。 现在,人们没有意识到的是,您通常还要面对回流压力。因此,通常情况下,至少在初始阶段,也是从上往下充填。液体会从底...
-
什么是预留容积管以及预留容积管为何重要?
Matt Dixon 解释了什么是预留容积管以及它们在液体取样中的重要性。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天我在索伦技术中心与我们的流体取样专家之一 Matt Dixon 一道,要讨论的是如何将液体样品专门收集到金属气瓶中。 那么,Matt,当我们看到金属气瓶时,您能给我讲一讲有关它的知识吗?什么是预留容积管,它们的作用是什么? MATT DIXON: 当然可以。预留容积管的作用是在气瓶内保留一定量的气体,称为蒸发空间。在对取样气瓶内的液体进行取样时,这一点非常重要。 这是因为液体受热膨胀的体...