Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
耐腐蚀材料
耐腐蚀材料、相容性与检测指南 一个海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械连接。因此在选择材料时,选用耐腐蚀材料至关重要。 指定应对腐蚀的材料时,需要从多方面考虑。许多考虑因素甚至超出了材料本身。尽管材料初始质量与制造工艺对流体系统组件的使用寿命至关重要,但在将耐腐蚀材料应用于流体系统时,选择具备材料科学专业知识、并能为您的选材决策提供支持的供应商,同样具有重要意义。 腐蚀产生的原因是什么? 当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更...
-
蒸气压曲线:汽化相图
蒸气压曲线相图 尽管相图主要由实验室中的化学家使用,但对于负责样品分析的机械工程师和工厂管理人员而言,这些工具同样具有实用价值。在某些分析系统中,必须首先通过汽化将液体样品转化为气体才能进行分析。汽化过程本质上是温度、压力和流量变量之间的平衡行为 – 而相图中的蒸气压曲线可帮助工程师确定不同材料与化合物的相变状态。理解相图与蒸气压之间的这种关系至关重要。 我们本地的销售与服务中心配备专业人员可为您提供帮助。 联系我们 如何读取蒸气压曲线 例如,假设一种由 20% 己烷与戊烷组成的混合气体,我们将使用完整的相图进行分析(见下方蒸气压图)。当样品状态处于泡点(蓝色线)上方时,则将完全处于...
-
新一代半导体前驱体及其面临的挑战
破解半导体制造中新一代前驱体气体的复杂难题 作者:Frank Horvat 博士,世伟洛克公司高级科学家 人工智能 (AI) 技术日趋先进,全新需求正推动 半导体行业 发生重大变革。 先进 AI技术对计算密度、数据处理效率、热管理能力及功耗控制提出了更高要求。这些趋势正推动三星、美光、台积电等全球半导体制造龙头企业加速变革,新一代器件现需搭载先进逻辑芯片和高度集成存储芯片,才能支撑现代 AI 超级计算机所需的指数级算力增长。 半导体原始设备制造商 (OEM) 纷纷推出适配最新器件规格的新一代设备;与此同时,化学材料供应商也在持续升级前驱体化学配方与输送技术。具体而言,目前需在复杂的三维...
-
世伟洛克产品中的 PFAS 解读
世伟洛克产品中关于 PFAS 的专业见解:理性选材,明智决策 作者:世伟洛克首席材料工程师 Marcy McQuary PFAS 参考指南 如果您一直关注工业材料或环保法规相关新闻,想必已愈发频繁地听到“PFAS”这一术语。但 PFAS 究竟是什么?为何它会引发如此广泛的关注?作为世伟洛克的首席材料工程师,我将为您揭开 PFAS 的神秘面纱,阐释其在我们产品中的作用,并指导您为自身应用场景做出明智的选材决策。 什么是 PFAS?其为何至关重要? PFAS 是“全氟和多氟烷基物质”的英文缩写。这是一个包含数千种含氟元素物质的庞大家族。氟元素的独特特性(即原子半径小、电负性极...
-
如何选择调压阀
调压阀简介与选型指南 调压阀在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。选择合适的调压阀对保障系统安全、按预期运行至关重要;选型不当会导致效率低下、性能不佳、故障频发,甚至带来安全隐患。 掌握调压阀选型方法,需要了解调压阀的不同类型、工作原理及其如何能够利用它们来满足您的系统需求。继续阅读,深入了解调压阀、其功能以及如何根据系统需求确定理想选型。 什么是调压阀? 从基本层面上讲,调压阀是一种机械装置,旨在控制上游或下游压力,响应系统中的变化。这些变化可能包括在常规系统运行期间发生的流量、压力、温度或其他因素的波动。 调压阀的作用是什...
-
世伟洛克基础知识
流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程为您提供开发、构建和维护可靠流体系统所需的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何为您提供关键技能,并带来提升安全性、节约成本等多重价值。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学习如何自信地安装世伟洛克 卡套管接头。提升安全性,防止泄漏,确保系统可靠性。 卡套管接头安装检测基础知识 学习精准安装和检测世伟洛克卡套管接头,提升安全性、减少泄漏、保障系统完整性。 弯管基础知识 弯管有助于消除机械连接,而机...
-
阿尔伯塔省 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版)...
-
马尼托巴 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
-
新不伦瑞克 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头(...
-
纽芬兰 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...