-
大型项目上的标准流体系统元件
在重大石油与天然气建设项目中,采用标准流体系统元件的三大原因 任何大型石油和天然气建设项目都存在一些固有的困难。数千人参与,竞争激烈,物流复杂,支出审批可能缓慢,项目超支的威胁持续存在。为了在保持质量控制的同时满足最后期限和成本目标,您还需要与具有国际影响力、广泛能力和特定应用专业知识的供应商和合作者建立关系。 在整个项目中,将组成关键流体系统的高质量部件和组件的规格标准化,这是大型项目’按期完成和设施启用后高效运行的一种方法。需要考虑的重要组件包括 卡套管接头 、 阀门 、 调压阀 、 法兰转换接头 、 快速接头 等。任何流体系统都会因不合规的制造、低质量材料的选用或不当的安装而导致的故...
-
构建更出色的机械密封支持系统
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...
-
针对您的应用选择合适的调压阀类型
针对您的应用选择合适的调压阀类型 如果您管理一个工业流体系统,您就会知道,维持精确的工艺条件往往是运营的当务之急。压力是您重要的工况条件之一,而保持理想的压力水平需要在您的系统中使用正确类型的 调压阀 。 您的系统和应用有特定的需求,有多种多样的调压阀可供选择。您如何能够确保针对您的应用选择合适类型的调压阀?请继续阅读,进一步了解关于调压阀具体类型和需要注意的关键特性的信息。 了解调压阀选择的基本知识 工业调压阀一般可分为两类:减压调压阀和背压调压阀。请在我们的博文“如何选择调压阀”中了解这些类型的调压阀的不同功能以及它们的工作原理。 了解更多关于如何选择调压阀的信息 应用:...
-
减少设施中的工业排放
减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。 全球销售业务开发经理 Sean Hunsicker ’在化学工艺、油气或其他工业工艺设施中,人们很容易习惯于某些声音、景象和其他环境条件。走在地板上,您可能会听到远处压缩空气管路的嘶嘶声。您可能会在某些蒸汽管道下看到小水滴,或者捕捉到一缕工艺气体的微弱气息。 这些看起来可能像是一个运行中的设施的典型标志,—但实际上,它们是不同形式的流体系统泄漏的迹象。虽然它们的严重程度可能会有所不同,但这些泄漏几乎总是会导致某种效率低下,甚至可能危及您的员工和环境。 真实泄漏: 由于压力屏障未能遏制系统流体或者未能将其与周围环境隔离导致的泄漏。这种...
-
小孔径卡套管接头的规格更新
新版 IOGP 小孔径卡套管和接头规范如何加强油气生产者的安全性 安全性是全世界众多油气生产者的首要优先目标—,因此当该行业向着更安全的流体系统运营迈出一大步时,每个人都应予以注意。 2021 年 3 月,国际油气生产者协会 (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) 发布了新版本的《 S-716 “小孔径卡套管和接头规范” 》,该规范为用于 石油和天然气 行业应用中的 小孔径卡套管 、 卡套管接头 、管道系统和系统元件定义了一套标准化要求。这些要求着重于这些流体系统元件的设计、材料选择、安装、测试、检查和标记。 这...
-
气体分配简介
气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理人员的重要议题。...
-
背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧
背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...
-
在海上 HPU 中采用中压球阀
富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...
-
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
如何使用调压阀来减少分析系统中的延时 现场工程主管 Mike Strobel 工艺测量是即时的,但分析仪响应却不可能是即时的。从取样口到分析仪始终存在延时。遗憾的是,这一延迟往往被低估或误解。 在分析取样系统中,延时定义为新样品行进到分析仪所需的时间。一篇单独的博客文章解释了 时间延迟的原因 以及如何高水平地缩短延时的技巧。但在这篇文章中,我们将重点介绍如何使用 调压阀 控制时间延迟。调压阀可控制压力,而分析系统中的压力与时间密切相关。在流量受控的气体系统中,压力越低,延时越短。 探索取样系统培训机会 分析仪器系统的任何主要部分都可能发生延时,包括工艺管路、取样口和探针、现场工作站、...
-
通过海上钻探探索地球的秘密
深海科研船使用海上钻探技术,揭开地球的神秘面纱 海底深处潜藏着地球上一些谜团的答案。地球地壳和板块运动揭示了解开这些谜团的线索,日本深海科学钻探船 (D/V) Chikyu 上的研究人员有时将之称为地球的“记忆”。 日本地球与海洋科学技术机构 (JAMSTEC) 一直在部署包括 Chikyu 在内的多艘船只,来调查从地震活动到气候变化的自然现象,这些船只都利用了海上钻探技术。 虽然 JAMSTEC 和 Chikyu 与海上钻探有所关联,但它们率先将立管钻探系统应用于科学研究目的。通过钻探地壳, Chikyu 的科学家收集到样品后,会在船上进行实时分析,探索地球深处的能量如何影响现代生活。...