text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 卡套管系统培训计划

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划 世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划是一个全球标准化研讨会,旨在为您的团队提供有关行业优秀实践的全面指导,以确保卡套管系统的高完整性。 无论您属于哪个行业,该实践培训非常适合安装人员、工程师、设计师、QC/QA 检验员以及其他负责卡套管系统设计、安装、维护和/或检验的人员。此世伟洛克培训旨在涵盖如何安装卡套管接头、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 每门课程均由世伟洛克认证的主题专家主持,并通过解释、演示、实践练习和验证相结合的方式提供理论和实践经验。所有参加者只要成功完成实践和理论考试,都会获得世伟洛克结业证书。 目前,我们的卡套管系统培训计划适用于多个行...

  • 石油与天然气卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,石油与天然气 “世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划”是一场为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足 JIP33 S-716 要求,并为您的团队提供全面的行业优秀实践指导,以确保实现高完整性的卡套管系统。  近期的 石油与天然气 行业趋势表明,预算和进度严重超出预期。世界经济论坛 (WEF) 中的石油与天然气业界已经实施了一项资本项目复杂性 (CPC) 举措,旨在通过全行业标准化来降低上游项目成本。  JIP33 “采购设备规格标准化” 由国际油气生产者协会(IOGP)在世界经济论坛的支持下制定,旨在提高行业标准化水平,为石油与天然气行业带来阶跃效益。  根据...

  • 化工和精炼卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,化工和精炼 世伟洛克 ® 化工和精炼卡套管系统培训计划是一个为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足中游和下游应用的小口径卡套管培训需求。它涵盖卡套管接头安装、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 关于课程 主题 本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解: 卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏和安全注意事项 锥螺纹和直螺纹安装 堵塞、管帽和卡套管转换接头 MHSU 操作与维护 手动弯管机、弯曲方法和偏置弯曲 台式弯管操作 卡套管接头安装检测 目视检查、故障排除和故障识别 检查实践演练 目标受众 这种实践培训非常...

  • 氢气卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,氢气应用 开发安全、可靠和无泄漏的氢流体系统的艰巨挑战之一是氢本身的性质。氢气是一种小分子气体,可以轻松地通过微小的缝隙逸出并扩散到设计用于容纳它们的材料中。在许多工业应用中,氢气还必须在超过 700 bar 的压力下储存,以实现高成本效率并实现必要的能量密度。此外,处理和管理可能需要快速的热和压力改变,这也会影响系统的完整性。 建造为克服这些挑战而设计的流体系统需要合适的组件、合适的材料、合适的专业知识和合适的培训。这就是我们为 氢气应用 开发世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划的原因。该计划为负责设计、安装、维护和/或检查 H2 卡套管系统的人员提供实践培...

  • 高级弯管

    高级弯管培训 弯管通常被描述为一门艺术而不是一门科学。虽然做得好的弯管会给人带来美感,但真正的技巧在于操作者的信心和知识。通过适当的培训、周密的计划、积极的态度和实践,几乎任何人都可以掌握弯管技术。 关于课程 该培训计划旨在使学员具备处理复杂管道安装的技能,重点是: 复杂的干涉 平面变化 避开障碍物 困难的角度 平行管线 偏移和滚动偏移 课程时长 为期一天的高度实用的课程使用 1/4”、3/8” 和 1/2” 手动弯管机,并遵循测量弯曲方法进行弯管。另可提供额外的半天内容,指导世伟洛克台式弯管机的正确操作和使用。 目标受众 寻求获得弯管理论和实践方面宝贵知识和经验...

  • 泄漏检测案例研究

    世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...

  • 设计与装配

    通过我们的工程组装服务优化您的流体系统设计 通过允许世伟洛克技术人员为您制造流体系统,确保优秀性能,同时控制新流体系统组装件的生产成本。您将收到专业设计、可重复的解决方案,其中包括测试、检查和包装 — 所有这些均享受世伟洛克的终身有限质量保证。 您可以从世伟洛克获得什么: 小型或大型组装件的能力 系统性能测试 使用高品质的元件 补充组件的无缝集成: 自动化装置 接线 变送器 继电器 泵 等等! 无论您的参数是什么,请放心,当您与世伟洛克合作时,您将会收到高质量的组装件、面板或仪表箱,以及持续的支持。 当您与世伟洛克合作设计和组装流体系统时,我们的当地代表...

  • API 方案 74 阻塞气体

    API 方案 74 在内侧与外侧密封之间从外部源供应加压的阻塞气体。为可靠运行,双加压气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。面板上的调压阀将氮气调节到至少高于密封腔压力 25 psi (1.7 bar)。用于无法接受工艺泄漏的应用,该系统专为为允许少量氮气泄漏到工艺流体中而设计。通过外侧密封的所有泄漏均将为纯氮气。位于供气装置面板上的可选流量变送器可在密封失效时监控过量泄漏。 API 方案 74 面板和 API 方案 74 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 为气体密封供应清洁而干燥的缓...

  • API 方案 75 冷凝泄漏收集

    API 方案 75 收集向内密封应用的正常工艺流体泄漏,密封之间工艺介质在环境温度下会凝结。在这种配置中,储液罐连接到压盖上的强制密封排放端口。来自内部密封的冷凝泄漏被收集在储液罐中,同时蒸汽被输送至火炬系统。液位变送器检测到过量的液体内部密封泄漏,而位于连接到火炬的卡套管上的孔口之前的压力变送器检测到过量的气体泄漏。储液罐上的目视液位指示器指示何时需排空储液罐。 API 方案 75 收集容器和 API 方案 75 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 收集并监控在环境温度下凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 75 可作为组装的收集容器提供。还...

  • API 方案 76 非冷凝泄漏收集

    API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 PG...

请稍候几分钟,不要关闭此页面