Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
世伟洛克现场工程师服务:改进分析仪器
世伟洛克现场工程师服务:改进分析仪器 现场工程师 Mike Frost 在全球范围内,每个行业的工厂和设备都面临着同样的压力 - 人力资源减少、安全法规日趋严格、流体系统知识的整体丧失。 制造技能差距 的不断拉大加上提高利润的压力日趋严峻,许多公司开始寻求培训新员工并简化系统的方法。 这些不断增长的压力会影响设备的产量、停机时间和整体盈利能力。在世伟洛克现场工程师的支持下,可轻松应对严苛的流体系统挑战并提高您的收益。通过实践培训和现场支持,我们可以共同帮助您加强员工队伍,从而让您将更多的时间花费在营利性活动上。 取样系统评估 长期以来人们一直推测,取样系统占所有分析仪器问题的 80...
-
过程仪表管路的优秀实践
过程仪表 – 引压管线的优秀实践 在测量工艺中的压力、流量或液位时,安全性和准确性始终是关注的焦点。从取压点到变送器,过程测量精确度取决于过程仪表测量回路中每个组件是否正常工作。尽管工程师和技术人员通常将大部分注意力集中在变送器上,但变送器的精确度受制于为其提供的引压管线输入值。 此外,过程仪表管路工作不正常时变送器往往很难察觉。倘若仅将注意力集中在变送器上,则如果引压管线是性能不佳的原因,则测量结果很难准确。 应该讲述一下过程引压管线中可能存在的问题,包括与整体设计和布局相关的问题,这对于测量的精确度是必要的。这篇博客文章将为工程师和技术人员提供经过验证的优秀实践,以成功管理其过程...
-
工业软管更换:内管材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项 Doug Nordstrom,软管产品群高级产品经理 合适的工业软管可确保您的流体系统安全有效地工作。而软管不合适,可能会破坏工艺,置人员于危险当中,并减少您的收入。甚至,工程师也常常对其软管不以为意,直到为时已晚。 虽然软管选择非常重要,但常常在事后才会引起人们的重视。合适的工业软管的价值远高于其购买价格。要正确做出选择,需要密切注意应用场合的变量,例如温度、化学相容性、排放能力以及压力和流量要求。 请阅读本文以详细了解内管(即工业软管最内层)当中的独特材料以及如何根据内管选择恰当的软管。 选择内管材料前要考虑的问题 下面是在选择内管材料前要考虑...
-
满足 ACT Expo 上氢动力车辆和零排放技术的需求
满足 ACT Expo 上氢动力车辆和零排放技术的需求 减排与效率是汽车 OEM 的重要驱动力,今年 在加利福尼亚举办的先进清洁交通 (ACT) Expo 上 ,全面展示了全新的清洁交通动向和技术。 随着交通运输业的不断发展,ACT Expo 在过去几年间也相应作出了转变。今天,该展会的大部分展品明显集中在许多人将其视为未来交通的零排放和低排放车辆技术上。 出现这种情况的原因如下。随着新的参与者进入交通和移动领域,正在给技术和业务运营的传统模式带来冲击。全球市场也出台了新的激励措施,以促进清洁交通技术的新发展并控制排放。正因为如此,人们比以往任何时候都更加重视 ACT 展会。 我参...
-
如何在液体和气体取样系统中定位取样喷嘴
如何在液体和气体取样系统中定位取样喷嘴 在液体或气体取样系统中,应在取样位置使用喷嘴以便将样品提取给分析仪。正确放置、定位和定向该喷嘴对于确保及时而准确的 分析测量 至关重要,因此您必须正确完成。喷嘴放置不佳可能导致分析延迟、样品污染和结果不准确。 理想情况下,取样系统工程师将指定管道布置甚至工艺容器设计,以确保喷嘴位于合适的位置。然而通常情况下,即使未正确定位或定向喷嘴,工程师也必须使用现有的原理图。下面我们将回顾一下负责为液体和气体 取样系统 定位和构造喷嘴的工程师们重点需要考虑的因素。此外,我们建议由合格的分析仪工程师、工艺工程师以及元件供应商分别参与不同的设计阶段,以确保充分考虑每...
-
工艺取样系统面临的共同挑战 | 世伟洛克参考站
工艺分析仪取样系统面临的共同挑战 Phil Harris 和 Tony Waters,取样系统专家、讲师 任何分析仪工程师都会告诉您,正确操作工艺取样系统是一件富有挑战性的事情。如果取样系统中的任何元件发生故障,则您的设施可能会出现停机,造成潜在的经济损失,甚至可能发生重大的安全问题。即使对于经验丰富的工程师来说,管理取样系统也是一项困难的工作。接下来,我们将分享在合计 80 年的经验中遇到的一些常见的取样系统挑战。 重复性的分析仪维护问题 在世伟洛克现场工程师遇到的许多取样系统安装中,客户会遇到与工艺分析仪维护相关的重复性问题。这些问题需要维护技术员花费大量时间投入到分析仪上,有时甚...
-
如何管理取样系统中的汽化现象
如何管理取样系统中的汽化现象 2019年3月12日 | Jon Kestner 汽化样品并不容易,也并非总是可能的。但是,如果您的分析取样系统中的分析仪需要气体,而样品是液体,唯一的办法是将液体转化为气体。这一过程称为汽化或闪蒸汽化。目的是将纯液体样品快速转化为蒸气,而不改变成分。 如果您开始进行汽化,了解蒸发和汽化之间的差别非常重要。蒸发随着温度的升高逐渐发生。而汽化随着压力下降瞬时发生。 通过升高温度来汽化样品是不可能的。热量会导致蒸发,增加更多热量只能使蒸发进行得更快。在混合样品中,蒸发会使某些混合物先于其它成分蒸发,从而造成分馏。在操作正确的情况下,汽化可以确保所有混合物同...
-
Lightfoot Defence 案例分析
案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新 关于客户 Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。 英国国防部和欧洲战斗机 英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 ...
-
轨道焊接培训:新晋焊接人员的工具
轨道焊接培训:新进焊接人员的工具 寻找熟练的焊工变得越来越困难,并且在不久的将来只会变得更加困难。 据美国焊接协会 (AWS) 称 据美国焊接协会 (AWS) 称 解决这一短缺的方法之一是采用自动化系统,从而以更少的人员生产更多的产品。自 20 世纪 60 年代推出以来,自动轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 已在最大程度上保证防泄漏完整性、高性能或超级清洁度具有至高无上的重要性的不同行业中普及开来。轨道焊接系统使得操作员的焊接工作更具可控性、可重复性、高质量并可详细记录焊接情况。GTAW 的关键优势在于对热输入的精密控制,从而使轨道焊接成为接合薄规格金属和在热敏元件附近进行焊接的首选工...
-
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门 分析仪表 (AI) 系统的目的是及时地提供对取样时工艺管路内流体具代表性的分析结果。如果样品被 AI 系统的构造改变致使分析结果不同,样品则不再具有代表性,并且结果也不再有意义或有用。假设样品是从取样口正确采集的,它也仍然可能会因如下条件变得不具代表性: 工艺控制系统内的不当位置存在死角(或死区)并导致“静态泄漏”、渗漏或旧样品到新样品的泄漏 样品因污染或吸附而发生改变 部分相变导致化学平衡破坏 样品出现化学反应 了解死角 我们必须知道混合容积与死角之间的差异。混合容积是一个带有独立的入口和出口的储存空间,比如过滤器、分离罐。流体通...