-
为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头
问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具 的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...
-
您需要了解的有关调压阀的所有信息
您需要了解的有关调压阀的所有信息 调压阀 是工业流体和分析仪器系统的重要组成部分。这些关键元件有助于保持所需的系统压力和流量,用以应对运行系统的变化。对于任何流体系统技术人员来说,对不同类型的调压阀及其性能的工作知识是至关重要的。 您是否想要更深入了解调压阀?您是否需要了解如何为您的应用选择正确的调压阀?您是否想要让流量曲线更平稳?对于所有这些疑问,甚至更多的疑问,我们都能提供答案。以下是几篇人气博文,从各个角度介绍调压阀。 从世伟洛克调压阀专家处了解更多信息 如何选择调压阀 在这篇博文中,您将了解工业流体与分析系统的常用调压阀类型之间的区别,以及如何选择适合您系统需求的调压阀。...
-
安全性,气体取样的代表性
气体和挥发性液体取样的合适方法 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可以帮助验证 在线分析仪 的读数,这是一种获取工艺状态的方法,并且这种方法越来越受欢迎。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多关于世伟洛克取样解决方案的信息 取样...
-
高纯面密封接头说明
为什么真空面密封接头是高纯半导体应用的理想之选 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 鉴于 半导体行业 对生产更强大的芯片所需的越来越小的工艺节点永无止境的追求,保持工艺洁净度越来越具有挑战性。为了满足这些不断变化的需求,晶圆厂必须创造出带来毫不妥协的精度和洁净度的生产环境,而设备商必须开发出不断进步的设备来满足这些需求。 在要求严格的超高纯 (UHP) 流体系统应用中 — 例如,惰性气体或特殊气体 — 接头连接是设备商的一个关键考虑因素。虽然超高纯系统通常采用焊接,以尽量减少泄漏的可能性,但某些连接件必须定期拆装,以进行维护或更换。但是,由于一些工艺流体的腐蚀性和操作条件...
-
构建更出色的机械密封支持系统
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...
-
针对您的应用选择合适的调压阀类型
针对您的应用选择合适的调压阀类型 如果您管理一个工业流体系统,您就会知道,维持精确的工艺条件往往是运营的当务之急。压力是您重要的工况条件之一,而保持理想的压力水平需要在您的系统中使用正确类型的 调压阀 。 您的系统和应用有特定的需求,有多种多样的调压阀可供选择。您如何能够确保针对您的应用选择合适类型的调压阀?请继续阅读,进一步了解关于调压阀具体类型和需要注意的关键特性的信息。 了解调压阀选择的基本知识 工业调压阀一般可分为两类:减压调压阀和背压调压阀。请在我们的博文“如何选择调压阀”中了解这些类型的调压阀的不同功能以及它们的工作原理。 了解更多关于如何选择调压阀的信息 应用:...
-
氢气接头的剖面图
适合氢燃料电池技术接头应具备的四大品质 世伟洛克新产品开发首席工程师 Chuck Hayes 在开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车和基础设施方面,氢气本身的物理化学性质是非常严峻的挑战之一。 氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来容纳氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气离开储罐并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。 这些情况突显了在连接高压氢燃料系统关键部件的接头中保持出色性能的重要性。应用于氢燃料电池技术的接头必须展示出一些关键特性,以确保长期...
-
化学品制造中的分析仪表
INEOS 如何实现分析仪表精度 先进的特种聚合物对我们的现代化世界越来越重要。只需询问 INEOS 中的任何人。INEOS 是一家为燃料和润滑油、食品包装、建筑、纺织品等市场提供解决方案的全球石化制造商。 对于INEOS风险很高,但是凭借生产准确,可靠,安全的高质量产品,他们有能力实现他们的目标INEOS在该公司位于德克萨斯州 La Porte 的制造工厂,为确保生产的产品符合聚合物溶液开发所需的符合的高精度标准,建设先进的在线分析系统。为确保这些系统按预期工作,INEO 多年来与世伟洛克东南德克萨斯公司的团队密切合作。 INEOS 分析专家 Claude Stephens 说:“作为...
-
取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题
常见问题:取样钢瓶维护须知 世伟洛克埃德蒙顿定制解决方案经理 Tristian McCallion 在任何工业环境中, 取样 都属于常规操作的一部分,因此让您的 取样钢瓶 保持安全工作状态是必要的。损坏或失效的钢瓶可能会给工作人员带来安全问题,并可能影响到取样的准确性和完整性。这使得任何以取样为中心的操作,必须定期、主动地维护取样钢瓶。 如果您曾经想要知道,钢瓶瓶体上的一个小凹痕是否需要担心,或者不太了解如何识别快速连接件是否损坏,那么您不是唯一困扰的人。我们已经汇总了有关取样系统钢瓶维护的一些常见问题和解答。以下是部分解答: Q: 我是否真地需要取样钢瓶维护计划? A: 取样钢瓶是...
-
世伟洛克2021年热门博客文章
您迫切想要知道的问题解答:2021 年度回顾 从半导体工厂到海上油气平台再到研究实验室,我们的客户在各种高风险的环境中开展业务。但有时,这些不同的行业面临着共同的挑战。 这些共同的挑战都反映在我们 2021 年阅读量较高的博文中。您向我们的专家了解更多关于腐蚀控制、接头选择、分析仪器的挑战等信息。以下是今年您迫切想要知道的问题解答: “我该如何阻止腐蚀造成的运行停机?” 工艺驱动型行业通常要面对一系列的化学成分和环境条件,这意味着如果不采取适当的措施,腐蚀及其引起的问题会威胁到运行效率。 腐蚀是导致海上与近海石油和天然气应用利润损失的主要原因,所以我们的读者对如何识别和防止常见的腐蚀...