Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
了解并测量分析仪器系统的延时
了解并测量分析仪器系统的延时 样品系统内的延时是导致工艺分析仪结果不正确的常见原因。工艺测量是即时的,而分析仪响应则不然。从取样口到分析仪,始终存在延时。如下图所示,分析仪表 (AI) 系统的以下部分可能存在延时:工艺管路、取样口和探头、野外站、输送管路、样品调整系统、流切换系统及分析仪。 重要的是要了解延时是累积性的。时延包括流体从工艺管路到分析仪所用的 总时间 ,其中包括最终分析所需的时间。例如,假设气相色谱仪分析样品需要用五分钟时间,那么,就必须在样品调整系统时延和流切换系统延时以及输送管路、现场站、取样口和探头的延时基础上加上这五分钟。然后,在上述时间的基础上还必须加上从流体被监...
-
蒸汽换热器与伴热系统| 世伟洛克博客
蒸汽换热器与伴热系统 世伟洛克现场工程工业蒸汽系统 SME Alex Chu 设计合适的蒸汽换热器或蒸汽伴热系统首先需要充分了解系统运行的操作特性。性能不足通常归因于设计工程师未能考虑所有蒸汽系统的特性。应彻底检查蒸汽系统的运行参数和文件。如果未能理解应用环境,则通常会导致系统元件的控制或选型不当。 常见的设计和产品选型问题 在设计工业蒸汽系统时必须考虑其基本原理,以避免过早失效或性能下降。世伟洛克专家回顾了不同地点和行业的众多工业传热应用,并发现比较常见的问题是由于组件选型欠妥或安装方法不当所造成的。示例问题包括: 产品质量不可接受 组件过早失效 温度控制不佳 传热不足 ...
-
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习 世伟洛克赞助了 BLOODHOUND SSC(一支位于英国布里斯托尔且热衷于打破陆上速度记录的团队),并通过学习机会,促进了俄亥俄州东北部一个学区的科学、技术、工程和数学 (STEM) 教育项目。哈德逊是美国首家正式将以 BLOODHOUND 为主题的课程开设到其课程中的学区。 什么是 BLOODHOUND SSC? BLOODHOUND SSC 项目 是一项全球工程探险项目,以创下 1,000 英里/小时(1609 公里/小时)的陆上速度记录为目标。该项目的主要目标是推动下一代参与科学、技术、工程和数学。超音速汽车背后的团队希望与全球受众激励的学...
-
构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧
构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧 北美现场工程师 Ken Backus 无论在工业工厂还是在炼油厂,都时刻面临着潜在的安全风险。作为一名工厂经理,您的主要职责之一就是降低这些风险,不仅要确保工厂的安全性,还要保持工作运行时间并维持稳定的收益流。 一个关键的重点领域是工厂的工业流体系统。此类系统通常输送高压高温的流体和气体,如果出现问题,可能会加剧健康、安全和环境问题。流体系统绝不可出现故障。幸运的是,您的工程师和技术人员可以实施各种策略来维护流体系统的安全性,尤其是在设计期间。 1. 切勿混用不同制造商的元件 所有工业元件制造并非完全等同。互换和混用由不同制造商生产的组件会导...
-
8 大常见的工艺分析仪精度挑战
取样系统: 8 大常见的工艺分析仪精度挑战 Tony Waters,取样系统专家、讲师 取样系统是工厂中复杂的系统之一。该系统拥有众多部件和工艺,必须协同工作才能生成工艺流状况的分析读数。该读数必须准确而及时,因为将使用这一重要结果实现工厂的控制目标。然而,工厂的工程师和技术人员都清楚取样系统可能非常挑剔。系统的每个因素都有可能影响工艺分析仪的准确性。为了帮助您的团队提高分析仪的可靠性,世伟洛克现场工程师总结了影响系统准确性的八大常见挑战。 对分析仪精度的影响 取样系统中的设计失误会影响以下因素,从而威胁样品的完整性: 代表性: 设计缺陷可能导致样品无法准确地表示工艺,甚至以不可预...
-
发现公用气体系统中节省成本的机会
石化生产商发现公用气体系统中可节省大量成本 世伟洛克德克萨斯中海岸现场服务冠军 Mark Tipton 一家全球数一数二的石化生产商在完成一项重大收购之后,想要在德克萨斯州的一家大型工厂中寻找降低生产成本的机会。随着公用事业成本的增加,每个单位消耗的公用气体量是确定要审查的领域之一。 大多数压缩的工厂空气和所有氮气都按照基于最小/最大数量模型的协议,使用“付费计量”方式从邻近的工厂购买。如果使用量超过了上限,将提高费率。遗憾的是,这种情况经常发生。 由于公用事业成本不断攀升,公司聘请了世伟洛克德克萨斯中海岸公司评估其公用气体系统 - 过去几十年一直没有检查过该系统。世伟洛克团队将审核六...
-
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高安全性和可靠性的呢?
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高安全性和可靠性的呢? 沈阳鼓风机集团股份有限公司(沈鼓集团)制造的鼓风机、压缩机、泵和通风机在世界上许多严苛应用(如采矿、化工、电力、精炼等方面)中发挥着重要作用,确保系统安全、可靠的运行。 沈鼓集团向全世界40 多个国家/地区供应关键组件,始终将其 7,000 多名员工和客户的安全、生产效率和产品质量放在首位。 沈鼓集团分公司自动控制系统工程有限公司的总经理于政日表示,“从现场服务的角度来看,我们关心的是质量和安全,这是非常重要的事情。”制造部部长夏炎补充道:“如果我们的产品停机一天,我们的客户就将蒙受巨大的经济损失,因此产品的可靠性和一致性至关重要...
-
现场工程服务聚焦:世伟洛克布里斯托尔工程经理 Alex Chu
现场工程服务聚焦:世伟洛克布里斯托尔工程经理 Alex Chu 世伟洛克博客重点介绍了现场工程服务,即介绍了我们遍布在全球的现场工程专家团队,如何解决客户面临的棘手挑战。今天,我们与世伟洛克布里斯托尔的工程经理 Alex Chu 一起交流,听他介绍,他和他的团队是如何利用丰富的流体系统知识来解决各种挑战的,包括他们为支持英国应对新冠病毒而作出的独特努力。 了解有关世伟洛克现场工程服务的信息 世伟洛克博客 (SRP): 感谢您抽出宝贵的时间,Alex!您能否先简单介绍一下您的个人情况以及您在世伟洛克的角色? Alex: 当然可以。自 2013 年初以来,我一直在世伟洛克布里斯托尔工作。我...
-
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏 Jason Duncan,世伟洛克阿拉巴马州大客户经理 | 佛罗里达州中南部 | 田纳西州西部 轮胎行业普遍认为制造设备本来就是高温、嘈杂和肮脏的环境,总是存在要解决的问题。 然而事实上,这些负面看法通常缘于一个问题:工艺管道泄漏。虽然问题可能非常严重,但这些工艺管路通常是可以修复的,而且可以进行优化以提高轮胎工厂内部的安全性、运营效率、盈利能力甚至产品质量。 关注范围如此狭窄如何能实现如此多的改善?其中一部分原因是,在典型的轮胎工厂中,工艺管道泄露十分常见,避免蒸汽浪费和其他工艺流体所节省下来的综合成本可实现显著的总体成本节省。此外,管道系统在轮胎工...
-
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目 2020 年 6 月 30 日 大型石化厂建设项目往往需要协调数十家全球供应商,并且通常需要经过数年的精心规划、设计和开发。一旦投入运营,这些大型项目就面临着高昂的风险,因为所需的巨额投资意味着业主在项目启动后尤其会投资于安全、可靠且可盈利的运营。 最近在亚太地区竣工的耗资 270 亿美元的大型石化项目便是一例。该项目占地 22,000 英亩,预计每天可生产 300,000 桶原油,各种石化产品的预计年产量为 770 万吨,此大型石化工厂将作为帮助满足该地区未来几年不断增长的能源需求的主要供应商。 对于此项目以及类似的项目,流体系统管理至...