Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
取样系统问题解决与维护 (SSM)
取样系统问题解决与维护培训 世伟洛克 ® 取样系统问题解决与维护 (SSM) 培训课程将指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见和复杂的取样系统设计问题。参与者将学习如何有把握地排除取样系统的故障。 目前没有安排课程,但可以通过您当地授权的方式安排培训 世伟洛克销售和服务中心 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和...
-
培训计划条款和条件
培训计划条款和条件 条款和条件: 条款。 此处所列条款(以下简称“条款”)适用于[授权经销商](以下统称为“经销商”)向培训服务的用户或接受者(单独和统称为“用户”)提供的培训服务(以下简称“培训服务”)。除非经销商以书面形式明确同意,否则用户对不同于这些条款的其他条款或附加条款的任何回应或确认,均不予接受。如果经销商未能反对用户在任何通信中包含的条款,则不视为经销商放弃此处所包含的条款。 保证。 (a) 培训服务应以专业而熟练的方式进行。用户的补救措施仅限于退还为此类培训服务所支付的费用。 (b) 双方明确同意,本保证代替任何和所有其他明示或暗示的保证和责任,包括但不限于任何...
-
API 方案 32 外部冲洗
API 方案 32 从外部源向密封腔输送清洁的冲洗液。通常与紧间隙喉部衬套一起使用,这种布置可确保密封腔室中具有更高的压力。冲洗液将通过衬套移动,因此确保冲洗液与工艺流体在化学上相容并且无需考虑艺流体稀释问题非常重要。 AP 方案 32 组件和 API 方案 32 套件 所示面板包含部分可选组件。 该方案: 当工艺流体不适合用作冲洗液时,向密封腔输送清洁的冲洗液 增加密封腔压力 当与紧间隙喉部衬套一起使用时,将工艺流体与密封腔隔离开来 方案 32 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 ...
-
培训
借助行业专家的培训来扩充知识面 世伟洛克 ® 培训课程提供了一系列有价值的实用工具,可令您轻松应对与流体系统和取样系统的设计、运营及维护相关的日常挑战。由经验丰富的讲师教授的深入型实践课程可以同时为新的团队成员和业界资深人士提供帮助。无论您是需要对流体和取样系统有一个基本的了解,还是希望了解最新的技术和最佳实践,世伟洛克均可以提供扎实的培训。 是否有兴趣了解特定的培训课程?有关详细信息,请与您 当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系 。 索取有关培训课程与服务的更多信息 流体系统培训 我们提供的培训课程旨在增强您的团队在设计、构建和维护高性能流体系统方面的关键技能。依靠世伟洛克认证的培...
-
工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统
工艺分析仪取样系统子系统培训 世伟洛克 ® 工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统培训课程将指导您如何磨练自己的取样系统设计技能。提高对工艺分析仪取样系统的各复杂子系统作用的理解,然后学习如何设计它们并将其构建为完整的、经优化的取样系统。 注册通过子系统培训 -----> 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和顾问 Tony Waters 撰写的技术参考书。 本课程对子系统部件进行了深入探讨,这建立在世伟洛克’ 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 的基础上,但是,PASS 培训课程并不是前提条件。 主题 在本课程中,您将学习: 如何设计所有取样系统...
-
现场工程
流体系统专业知识和经验,随时随地满足您的需求 世伟洛克现场工程师可以帮助您针对最为紧迫的流体系统相关挑战制定有效的应对措施。他们几乎可以前往全球任何地方,可以通过您当地的世伟洛克销售和服务中心与您展开合作,并可以帮助您确定如何: 持续满足与安全和排放有关的 更为苛刻的法规要求 提高流体系统的生产效率和产量 降低整个工厂的运营成本 维持或 提高整体盈利能力 更新随着员工退休而流失的业务知识 请与您当地的世伟洛克服务团队联系 谁是世伟洛克的现场工程师? 我们拥有遍布全球的庞大现场工程师网络,这些工程师作为一个团队协同工作。您的团队可能包括: 您当地的世伟洛克现场工程师 ...
-
现场服务
随时获得本地专家的支持 世伟洛克 ® 现场服务为您带来了我们的技术专长、应用经验和行业知识。我们的 现场工程师 会造访您的工厂、评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过针对您最紧迫挑战而量身定制的详细报告来推荐系统改进措施。因此,您将获取提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性同时降低成本并减轻环境风险所需的见解。 了解有关世伟洛克现场服务的更多信息 无论您是要确保可靠的工艺系统运行、提高工艺效率、减少意外停机时间、增加加工利润、降低运营成本还是上述所有目标,请了解如何通过世伟洛克现场服务更快速地实现目标。 索取更多有关现场服务的信息
-
流体系统评估与咨询服务
了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...
-
取样系统评估与咨询服务
借助世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务提高可靠性 样品不正确会导致取样系统效率低下,从而影响工艺输出的整体质量。通过让专家造访您的工厂、对您的取样系统(从工艺取样口到分析仪)进行深入分析,从而提高取样系统的准确性。世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务可确保您的样品对于工艺流体具有代表性、及时传输至分析仪并与分析仪相兼容。结果可能包括提高生产率、降低运营支出和维护成本以及识别整体系统改进的潜在机会。 听听世伟洛克现场工程师如何与您合作,发现并解决现有取样系统的问题,或帮助设计和装配新的取样系统。 我们记录您现有的系统并提供详细的报告,从而帮助您: 消除造成样品质量不佳的原因,例如堵...
-
泄漏检测案例研究
世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...